我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610QC变频器PID控制及休眠唤醒参数设置

问题描述:
ATV610QC变频器PID控制及休眠唤醒参数设置

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频我们以下面案例为例,向大家介绍ATV610QC变频器PID控制参数及休眠唤醒功能如何设置。

案例:这是一个恒压供水系统,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型是0-10V,要求稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力达到5公斤,频率输出下降到20Hz持续20s以后,变频器休眠。压力降到3公斤以下,变频器唤醒。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:

需要帮助?

需要帮助?

产品选型工具

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

帮助中心

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。