自然资源管理
了解循环经济原则如何改变自然资源管理,促进各行业的可持续增长。


自 1970 年以来,全球资源消耗量增加了两倍多,预计到 2050 年,全球材料使用量将再翻一番。在资源有限的世界里,传统的 "获取-制造-丢弃 "线性模式无论在经济、环境还是社会方面都不再具有可持续性。因此,循环经济不仅是一种解决方案,而且是一种必然选择。
自然资源管理如果符合循环经济原则,就有可能使工业增长与资源枯竭脱钩。从能源到制造业,各行各业都在重新思考其运营框架,以获得韧性,减少对原始材料的依赖,并释放长期价值。
本博客将探讨循环经济如何彻底改变自然资源管理,以及为什么循环经济是各行各业实现可持续发展的关键。
通过再利用和再循环来延长材料的使用寿命,企业可以减少对动荡的原材料市场和地缘政治供应链的依赖。
循环系统可减少浪费,提高流程效率,从而大大节省材料、能源和水。公司还可从减少垃圾填埋费和降低合规成本中获益。
循环性提倡本地采购、模块化产品设计和分散生产,所有这些都有助于提高供应链的灵活性和稳健性,尤其是在波动时期。
随着环境、社会和公司治理(ESG)要求和消费者意识的不断提高,循环资源战略可以积极主动地遵守环境法规,并提高品牌认知度。
无论是在材料创新、以服务为基础的商业模式方面,还是从副产品中获得新的收入来源方面,资源回收往往能揭示出尚未开发的机遇。

自然资源管理(NRM)是指对土地、水、矿产、能源和生物多样性进行战略性处理,以满足当前需求,同时又不损害子孙后代的利益。在循环经济 的框架内,自然资源管理从开采和消耗转向再生和闭环系统。
与要求不断投入原材料并产生严重浪费的线性模式不同,循环方法通过一个简单的原则 :更好地使用、更长时间地使用、再次使用,最大限度地延长资产的使用寿命。这既减轻了生态系统的压力,又提高了整个业务流程的效率。
例如,公司越来越多地采用城市采矿法,从报废产品中回收贵金属,而不是开采新金属用于电子产品制造。同样,在能源密集型产业中,废热也被收集和再利用,从而优化了单位产出的能源投入。循环型自然资源管理需要系统的设计思维、生命周期分析和跨部门合作,以确保资源得到全面和可持续的管理。
车辆和重型机械公司率先开展了再制造计划,对使用过的发动机和部件进行拆卸、检查、清洁并恢复到原始规格。
作为资源最密集型产业之一,建筑业正越来越多地采用再生骨料和工业副产品(如碎混凝土和粉煤灰)来生产更具可持续性的建筑 材料。这种方法既减少了对原始资源的依赖,又减少了垃圾填埋量。
食品和饮料等用水密集型行业正在采用闭环系统,对设施内的工艺用水进行处理、净化和再利用。这些解决方案有助于减少淡水摄入量、降低公用事业成本并提高整体资源效率。
电子产品制造商正在转向模块化产品设计,以便在产品报废时更容易拆卸。这有助于回收稀土金属、铝和钴等有价值的材料,这些材料可以重新整合到生产中,减少对原始采矿的需求。
能源行业的产业集群正在实施共生资源共享模式,将一个设施的废热、废水或废蒸汽等副产品重新用作另一个设施的投入。这种相互关联的方法大大减少了排放,并优化了各设施的资源利用。

通过我们的 Altivar 过程驱动系统,了解更智能的自然资源管理如何促进循环经济、减少浪费、节约能源。
循环战略有助于企业在减少原材料使用和降低环境危害的同时,提高产出和盈利能力,使可持续发展和盈利能力相辅相成。
循环模式将耐用性和灵活性融入生产系统,使工业免受价格波动、气候风险和材料稀缺的影响。
有效的资源管理 可促进农业与能源、制造业与物流业等部门之间的合作,释放协同效应和新的市场机遇。
循环型自然资源管理支持多项联合国可持续发展目标(SDGs),包括负责任的消费和生产(SDG 12)、清洁水和卫生(SDG 6)以及气候行动(SDG 13)。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。