配置您的Harmony设备
配置您的Harmony设备
使用Harmony配置器,单击几下即可配置并自定义Harmony按钮或信号灯柱。通过多个可用选项,您可轻松选择所需型号、配置或自定义产品。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。
Harmony配置器是施耐德电气提供的一个选型工具,可简化Harmony XB4、XB5、XALD、XALK、XVB7、XV6、XB6和XB5R系列产品的选型过程 此工具允许用户轻松配置按钮、指示灯、按钮盒、信号灯柱或特定应用要求。凭借该配置器,您可以轻松地选择您所需的产品配置
产品特点
- 易于配置:配置简单,有多种选项可满足您的特定需求。
- 详细信息:所有可用选项的技术详细信息/图解。
- 自定义: 对按钮、开关、指示灯、标识、按钮盒或信号灯柱的简单自定义
Harmony配置器如何工作?
启动该工具后,您将需要完成4个主要步骤:
- 步骤1“选择预期的产品类型”
选择所需的范围和功能。
- 步骤2“配置”或“替换”
从头开始,在颜色、发光模式、电压、接线、发声模式和安装附件等选项中选择不同元素,或粘贴您已有的产品型号以获得替代建议。
- 步骤3“自定义” (某些范围可选)
使用您的徽标、长度、图示标识、文字、图表等,设计您的产品。
- 步骤4“最终确定并分享”
请检查您的配置摘要,并将随附配置文件的电子邮件发送到您当地的施耐德电气销售代表或联系我们的客户服务中心以获取报价。