Trihal 变压器 - 为可靠运行而设计

即便在恶劣条件下,Trihal 变压器也能保持高性能和高效率,从而提供高水平的安全性和可靠性。35 年的成熟经验,结合新的物联网连接能力,可确保您的业务保持高效和互联互通。

Trihal 变压器非常适合医院、数据中心和机场等要求苛刻的室内环境应用。

  • 下载 Trihal 目录
  • 下载 Trihal Connected 宣传册

工商建筑如何选择树脂浇注干式变压器

选择 Trihal 的理由

  • 15 MVA
  • +35 年
  • +150,000

Trihal Connected Enabled

使用我们的 Easergy Thermal Connect App,可直接监控电源连接质量,该应用具有简单的彩色编码报警功能,可从距离变压器多达 10 米处进行按需监控。通过实时热监控,您能够快速检测到问题并采取预防性措施以避免意外停机。

Trihal Connected Enabled Plus

Trihal 变压器可通过一系列可选的、工厂安装的监控传感器来增强其功能,这些传感器可持续跟踪您的资产的运行状况。互联监控将帮助您快速发现问题,以防止停机并降低运营成本。

  • 实现配电数字化

  • EcoStruxure™ 资产顾问

Trihal Connected Combo

将 Trihal Connected 与中压开关柜结合到一起,提供不间断的完整中压设备运行状况评估,让您随时从任何地点获取相关信息。通过与变电站监控设备 (SMD) 相关的嵌入式热传感器和环境传感器,从互联状态监控中获益。

  • 变压器 TCO 工具

需要帮助?

需要帮助?

产品选型工具

产品选型工具

快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。

获取报价

获取报价

开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。

我要采购

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

帮助中心

帮助中心

一站式查找满足您所有需求的支持资源。