家庭和办公用UPS选型指南

为工作站、个人电脑和小规模办公设备提供可靠的备用电池。这些不间断电源(UPS)系统可防范停电、浪涌和电压波动,在发生意外断电时确保您的工作安全无虞。

网络和服务器 UPS 选型指南

为业务关键型IT基础设施提供可靠的电源保护。专为运营服务器、网络、存储和应用程序的企业设计,这些企业的停机时间会影响运营、收入和生产力。

三相数据中心UPS选型指南

面向关键任务型数据中心、托管站点和大型IT运营的企业级电源保护解决方案。专为持续运行、高密度负载以及大规模环境下的最高效率而设计。

UPS 选型工具常见问题解答

您可以通过将需要由UPS保护的设备预计功耗相加,来估算所需的负载。 请注意,设备铭牌上的额定功率通常高于其实际功耗。 如果您日后可能需要添加更多设备,建议在估算时预留未来扩展空间。


一些常见设备的典型功耗:

  • 笔记本电脑:30-70W
  • 台式电脑:200-500W
  • 游戏系统:300-500W
  • 电视:50 – 200W
  • 路由器/交换机:10-30W
  • 服务器:200+W

UPS 运行时间是指 UPS 在电池供电模式下能够维持负载运行的时间长度。 请根据您的运行环境以及所支持设备的关键程度,确定UPS在电池供电模式下需要支持负载多长时间。

UPS 的运行时间取决于所支持的负载大小以及特定 UPS 的技术特性。 在UPS选型工具中,运行时间是根据用户提供的所需负载以及施耐德电气提供的UPS规格参数计算得出的。

UPS 选型工具允许用户输入负载和运行时间要求,并会显示符合该要求的 UPS 机型,优先显示最符合要求的机型。 该工具还提供基于其他功能和规格的附加筛选条件,以进一步缩小选择范围,帮助用户找到合适的UPS。

在选定特定型号的UPS后,UPS选型工具将提供兼容的可选附加组件,包括软件、服务和配件。

UPS 选型工具专为帮助您根据具体应用场景选择合适的 UPS 而设计,并提供软件、服务和配件等可选附加组件。 如果您需要其他基础设施设备来支持和保护您的应用,我们建议您联系我们的 认证合作伙伴之一 ,利用我们业界领先的解决方案设计工具之一,为您制定一套集成解决方案。

我们建议您通过以下途径购买使用UPS Selector工具配置的设备、软件和服务:联系我们的 认证合作伙伴 ,由其协助您获取报价并采购物料清单(BOM)。 您可以在购物车结算页面点击“购买渠道”按钮,然后通过您所在国家的合作伙伴查找页面,找到一家认证合作伙伴。