EcoFit PLC 现代化服务旨在提高现有可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的性能。通过升级至我们最先进的 PLC 控制和自动化技术,您可从当前投资中获得更大价值,同时减少停机时间和任何运营中断。
工业自动化 EcoFit PLC 现代化服务
用于 PLC 的 EcoFit 更换
面向 PLC 的 EcoFit 更换服务可以使用现代技术升级您的旧 PLC。您可以受益于新功能、扩展支持,并降低意外停机的风险。
了解详细信息面向工业自动化的 EcoConsult 生命周期审计
EcoConsult 生命周期审计通过专家分析和建议对运营系统进行全面审查,并辅以专门的工具。
工业自动化优势服务计划
优势服务计划为从基本机器人到复杂控制系统的各种工业自动化资产提供简单、灵活和模块化的支持。
自动化延长质保
延长标准出厂保修期限。
优势
- 快速安装
I/O 接线解决方案 加快转换和安装过程,同时减少错误、风险和上市时间。
- 无缝软件转换
软件转换解决方案能够保留您原有应用程序的外观和体验,从而提高您投资的效率、促进员工熟悉度。
- 通过专业技术提升信心
咨询和项目管理专业技术用以制定和执行工厂升级策略,且不会对日常运营造成负面影响。
1. 什么是 PLC 硬件?
A 可编逻辑控制器 (PLC) 是一台专业的工业计算机,旨在以精确和可靠的方式控制机器、过程和整个生产线。与通用计算机不同,PLC 可承受恶劣环境(极端温度、电气噪声和机械振动),使它们成为工厂、能源工厂和基础设施系统的理想选择。
PLC 硬件 是指 PLC 系统的物理组件——工业自动化的一个基本部分。
我们的 PLC 硬件结合了 实时响应能力 、模块化可扩展性和 网络安全 功能,助力各行业实现更智能、更高效的运营。无论您是单台机器自动化,还是协调复杂的系统网络,我们的 PLC 都能提供所需的智能和连接能力,助力您在运营边缘实现数字化转型
2. PLC 系统的元素是什么?
PL C系统包含控制器 (CPU)、输入/输出模块、电源和通讯接口。它们共同形成了强健的实时控制解决方案,可与传感器、执行器和企业系统无缝集成。我们的 PLC 系统采用模块化设计,面向未来,支持从独立机器到复杂的分布式架构的一切功能。
3. 我为什么要考虑 PLC 迁移,施耐德电气如何支持这一过程?
当旧系统威胁到可靠性、安全性或可扩展性时,PLC 迁移就变得至关重要。我们提供无缝迁移路径的现代化服务,可最大限度地缩短停机时间、保护现有投资,并解锁现代自动化的优势,例如增强的连通性、网络安全和分析。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。