AI时代的数据中心液冷技术
适用于高密度数据中心的先进液冷技术。高效、可扩展,专为AI应用而设计。

施耐德电气数据中心液冷解决方案专为 AI 算力业务、GPU 服务器及高密度 IT 场景量身打造。我们拥有十余年单机柜 400 千瓦以上超高功率散热实战经验,可提供端到端全流程液冷服务,搭载冷量分配单元(CDU)、芯片级直冷等前沿技术,保障 AI 数据中心项目高效落地、灵活扩容、稳定可靠运行。
下载我们的白皮书,了解液冷技术的原理、应用方式,以及它如何为人工智能和高密度信息技术提供支持

数据中心所有者使用液冷的主要原因是超出高功率密度以及如何做到这一点。
利用先进的设计和仿真工具来优化您的数据中心。了解如何通过我们的端到端冷却解决方案来提高效率、降低运营成本并增强系统的可靠性。

数据中心参考设计
利用经过验证的数据中心参考设计来彻底改造您的基础设施,这些设计专为高密度人工智能应用而打造。
数字孪生与仿真技术
利用数字孪生技术进行数据中心管理,可以模拟各种热行为、优化液冷系统的性能,同时降低部署风险。液冷需要一种创新的、端到端的,但不可知论的方法。我们提供全面、完备的制冷产品组合,涵盖从数据中心(白区)到散热的诸多领域,能够帮助您利用液冷应对下一个挑战。
利用先进的、专为人工智能设计的数据中心解决方案,彻底革新您的数据中心基础设施,从而满足高计算强度任务的需求。

利用实时分析功能来识别效率低下的环节,最大限度地提高系统运行时间。即便在处理高密度的工作负载时,也能确保人工智能基础设施保持最佳运行状态。

EcoStruxure™ 楼宇运营解决方案
通过一个便捷的、支持移动设备的控制中心,对建筑系统进行无缝监控、管理和控制,从而提升能源利用效率与运营效率。
数据中心专家
这是一种可扩展的监控软件,能够收集、整理和分发各种设备的重要信息,从而让用户能够全面了解设备的状况。_BUILDER.IORectangle.webp)
数据中心运营:容量管理
通过共享数据中心模型的基础设施容量规划和优化,能够实现高效的设备配置和合理确定您的数据中心规模。需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。
什么是数据中心的液冷?
液冷是一种高效的方法,它利用液体,而非空气,来带走服务器、AI加速器及高密度IT设备产生的热量。由于液体散热效率远高于空气,因此它支持 AI 数据中心的冷却、更高的机架密度、更优的能效,以及更可持续的高性能计算环境。
相关见解:
为什么液冷技术对基于人工智能和GPU的数据中心如此重要?
人工智能、GPU 和加速计算集群会产生极高的热量,而传统的空气冷却方式无法在大规模环境下有效应对。液冷技术能够实现精准的芯片级散热,有效防止 GPU 降频,并在高密度 AI 机架及新一代计算架构中保持稳定的性能表现。
相关见解:
了解液冷技术如何逐渐成为人工智能工厂和高密度数据中心的关键推动力
人工智能数据中心主要采用哪些液冷技术?
数据中心正越来越多地采用液冷技术,以支持人工智能、高性能计算和高密度计算。主要有两种技术:
-芯片直冷(DTC)液冷,也称为直接液冷(DLC)。该方法利用冷板将冷却液直接循环至CPU、GPU和加速器上。它具有极高的热效率,现已成为既有数据中心和新建数据中心部署的首选方案。
-浸没式冷却. 服务器浸没在介电液体中,从而能够均匀散热,且对气流的依赖程度极低。该方案仅在以下情况下被有选择地采用:即其独特的性能或操作优势能够抵消设计上的取舍。
随着芯片热负载的增加,冷板设计不断取得进展,单相DTC散热技术已成为新增液冷产能的主流。预计一旦芯片的TDP超过单相供电的限制,双相DTC技术的采用率将会增长,但目前仍主要集中在试点阶段。浸没式冷却技术在特定的高密度环境中持续得到推广。
相关见解:
-借助直连芯片液冷技术,重新构想面向人工智能的数据中心冷却方案
在什么机架密度下,风冷对 AI 工作负载将不再有效?
当机架密度超过 80–100 kW 时,空气冷却便难以满足需求,而这种密度在现代以 GPU 为核心的计算和人工智能训练环境中十分常见。在这些功耗水平下,气冷无法高效散热,因此液冷AI散热系统成为实现稳定、高性能计算的首选方案。
相关见解:
现有的风冷数据中心能否改装为液冷系统?
可以。大多数风冷设施均可通过液冷解决方案进行升级,例如直通芯片循环系统、后门换热器(RDHx)、散热单元(HDU)、冷却液分配单元(CDU)以及混合式 AI 冷却架构,从而支持高密度 AI 机架,而无需对数据中心进行全面改造。
相关见解:
-利用 RDHx 液冷技术升级传统数据中心,以支持人工智能工作负载
液冷技术如何提升人工智能数据中心的能效和可持续性?
直接芯片液冷技术可将能耗降低30%至60%,提升传热性能,并减少对机械冷却系统的依赖。这有助于降低PUE值、减少运营排放,并支持可持续的人工智能基础设施建设,与长期脱碳和能效目标相契合。
相关见解:
液冷技术能否实现规模化,以支持下一代人工智能工厂和数兆瓦级部署?
可以。现代液冷系统——包括可扩展的冷却单元(CDU)、端到端液体回路、支持浸没式冷却的设计以及芯片到机架架构——其规模可从单个机架扩展至数兆瓦级的人工智能工厂。这使得液冷技术成为下一代人工智能、高性能计算和超大规模部署的基础。
相关见解: