涡轮机控制解决方案
控制关键资产
充分利用我们的涡轮机解决方案,提高燃气轮机、蒸汽轮机和水轮机的性能。
利用我们的涡轮机控制解决方案对涡轮机进行现代化改造
由于总产量和工厂安全性取决于涡轮机性能,因此涡轮机性能是减少故障和意外断电的关键。通过改造涡轮机控制,您可以恢复机器性能并确保盈利。
了解我们的涡轮机控制解决方案
适用于石油和天然气行业的涡轮机控制解决方案
涡轮机升级可提升性能和安全性。接收全面的压缩机控制解决方案,包括防喘振、性能改善和负载分配,以保护涡轮机资产并提高生产效率。
喘振控制
集成的算法和过程自动化策略可防止压缩机喘振。
压缩机性能控制
高效的加载控制能够满足过程需求,并维持运行限制。
解耦控制
解耦控制平衡性能和喘振控制,实现最佳效率。
蒸汽驱动控制
集成控制装置可提供无缝蒸汽管控制和机械保护。
涡轮机控制 (TMC) 的数字化及工程服务
我们的数字化解决方案让您能够监控您的资产,以避免潜在损坏、降低维护成本并提高资产利用率。我们的数字化服务解决方案可提高运营效率、经济影响和投资回报率 (ROI)。
深入了解我们的涡轮机控制产品
凭借数十年的涡轮机控制经验,我们可提供全方位的工程设计和咨询服务。
我们的涡轮机服务产品包括:前端工程设计 (FEED)、专家工程评估、调试和启动支持,以确保高效无缝的运行。
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。
1. 涡轮机在哪里使用?
几乎每一种可再生能源与机械都需要使用涡轮机。无论是压缩机、鼓风机、排气口、泵,还是涡轮机,此类涡轮机解决方案都包括一系列用于生产、储存或供应可再生能源的重要组件。涡轮机大致可分为两类:第一类用于发电。它包括蒸汽轮机、水轮机和燃气轮机。 第二类是通过消耗动力来增加工作流体的总压力。其中包括蒸汽轮机、燃气轮机和驱动泵、压缩机和风机的电机。随着涡轮机过程解决方案的广泛应用和该领域的不断进步,必须拥有一流的涡轮机控制和涡轮机过程解决方案,以确保最佳性能并实现能源目标。
2. 涡轮机的用途是什么?
电机可驱动泵、压缩机和风机。适用于涡轮机、发电机、压缩机和变频器的解决方案,以及机械改造能力和广泛的涡轮机解决方案,能够实现卓越运营和优化安全性。涡轮机可用于发电、汽车加工、航空航天系统和其他不同行业的应用。我们为通用和关键应用提供涡轮机过程解决方案,以提高安全性和运营效率,同时实现增强的性能监控和资产管理。
3. 为何涡轮机控制解决方案至关重要?
涡轮驱动的加工设备必须连续运行 10 年或更长时间。这就需要稳固的控制、可靠的机械部件、避免误跳闸以及在线维修和测试的能力。机械改造解决方案可延长涡轮机控制设备的使用寿命,并通过改进可视化、诊断和模拟来提高整体可靠性,同时通过确保更快的周转来帮助提高运营效率。我们提供强大的涡轮机解决方案,包括软件、安全系统和控制器,如 Ecostruxure Triconex 安全系统、Ecostruxure Foxboro DCS、PLA、PAC、专用控制器和人机界面 (HMI)。