挑战
将Deloitte员工和其他使用者的健康、舒适和生产效率放在第一位,同时实现能源效率和可持续性的最大化。
解决方案
应用、分析和服务:电力监测专家边缘控制:StruxureWare、楼宇运营管理软件互联互通的产品:配电和现场设备
- The Edge采用了我们多种集成式设施管理与能源解决方案、配电系统、IT基础设施、控制设备以及“电力监测专家”软件为突出特点。
- SmartStruxure™楼宇管理系统(BMS)提供了单一IP的基础架构解决方案,能够实现对关键楼宇数据的实时访问。
- SmartStruxure是一款开放、交互式的解决方案,能够使The Edge的设施管理者对来自楼宇和IT系统的全部数据进行监视、测量和控制,进而确保责任落实以及员工的舒适度与满意度。
- 在The Edge,以上所有的先进元素组合在一起,构成一座享誉全球的智能楼宇,无论在运营效率、环境还是审美方面,均表现突出。
效果
- The Edge成为全世界可持续性最佳的办公楼宇,其BREEAM-NL评级为98.36%。
- The Edge是一座能源净消耗量为零的楼宇,它自身产生的能源达到其能耗的102%。
- 自楼宇投入使用以来,没有一个员工提出过关于舒适度的投诉。
- 此最先进的楼宇让德勤公司对青年人才具有极强的吸引力。
- 72%的员工在通过手机对自身环境进行控制的过程中感受到愉悦。
“施耐德电气的SmartStruxure本质上是整栋建筑的主干网络。显然,这栋大楼是世界上最具可持续性的办公大楼。” Erik Ubels,德勤荷兰首席信息官
您是否有值得分享的成功故事?
分享您的EcoStruxure成功故事,让更多的人了解其背后的精彩。
分享您的故事探索EcoStruxure
了解您的企业如何缔造同样的成功故事。
更多详情创新峰会
最新创新峰会的精彩瞬间以及未来的活动。
详情
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。