全球托管服务供应商Internap,借助边缘计算,在延时性和灵活性方面满足并超出客户预期要求。
物联网可使楼宇更加智能
了解物联网是如何改善运营,降低当今智能互连楼宇成本的。
探索 EcoStruxure 架构与平台
了解您的企业如何借助 EcoStruxure 架构与平台实现成功:每个级别的创新。
挑战• Internap的客户渴望具有更低延时性、可扩展实用性的边缘计算能力,能够快速提升运营,并创造一个专用的数据中心基础设施。• Internap预期能在仅8-10周的时间内完成这些解决方案的创建与部署工作。他们需要一个能提供优质产品、保障可靠性,并在产品生命周期内提供技术支持和专业知识的合作伙伴。
解决方案
凭借 EcoStruxure 保障有效性与可靠性应用、分析与服务维护服务边缘控制: 楼宇管理软件互联产品: Symmetra MV UPS(1.4 mW保护)、Square D®中压开关柜、垂直排风管机架、机架安装式PDU条、Uniflair™ DX(直接扩展)和CW(冷冻水)制冷系统 • 施耐德电气解决方案提供模块化基础架构,对INAP的边缘计算战略至关重要。• 模块化基础架构,以便在客户制定的任何位置发展自己的数据中心,并快速为客户提供所需容量。成果• INAP在施耐德电气的全方位解决方案中找到了他们所需的一切。模块化Symmetra™ UPS系统可提供电源保护功能,支持快速扩展。• 有了这些解决方案,INAP的客户可以向客户保证,无论是无延迟的在线游戏,还是数字广告的快速交付,他们都将享受体验。• 每当客户需要升级容量或需求时,INAP可随时满足其特定需求。
项目快照
项目快照
您是否有值得分享的成功故事?
分享您的EcoStruxure成功故事,让更多的人了解其背后的精彩。
分享您的故事探索EcoStruxure
了解您的企业如何缔造同样的成功故事。
更多详情创新峰会
最新创新峰会的精彩瞬间以及未来的活动。
详情