RCL食品:客户关键数据
吞吐量增加20%
减少停机时间,提高可靠性
本地专家支持
从 PLC 迁移中获利的第一步
阅读“突破 PLC 迁移成本合理性障碍”- 我们系列中的第一份白皮书,旨在帮助制造商和市政当局评估他们对 PLC 升级的需求并成功实施。
面向制糖行业的智能制造:
RCL 食品公司
南非食品生产商借助 EcoStruxure Plant 对其老旧糖厂进行现代化改造和数字化改造,使产量提高了 20%,从而使它们变得更高效可靠,以保持竞争力。
探索 EcoStruxure 架构与平台
了解您的企业如何借助 EcoStruxure 架构与平台实现成功:每个级别的创新。
挑战
总部位于德班的 RCL Foods 成立于 1960 年,设立了三个核心部门 - 消费者、制糖和碾磨,以及物流部门,拥有 2 万多名员工。该公司位于夸祖鲁-纳塔尔省北部的 Pongola 糖厂是三大糖厂之一,年产糖量超过 60 万吨。
Pongola 糖厂用于果汁制备和结晶区域的陈旧 DCS 系统迫切需要升级。它们经历了大量停机、断路和停电,包括一季度 33-40 次停电。由于响应时间较慢,对外部维护资源的依赖也导致更多生产损失。RCL 的现代化设计旨在:
• 提高正常运行时间和可靠性
• 可扩展的解决方案
• 更多运营信息
• 使员工能够改进决策制定
• 过程控制优化
• 借助本地支持和专业技术

解决方案
借助 EcoStruxure™ Plant
应用、分析与服务,实现连接与效率:AVEVA 工业软件*:系统平台、Historian、Historian Client、InTouch HMI(远程客户端)
边缘控制:Modicon M580 PAC、M340
连接产品:X80 I/O、ConneXium 网络交换机、Magelis HMI、Telefast ABE 接线接口
• 完整的支持工业物联网的 EcoStruxure Plant 解决方案,具有集成的软件和领域专业知识,可更好地提供数据访问、可视化和软件连接。
• DCS 现代化:系统平台 2014 R2 用于监控 Pongola 糖厂果汁制备和结晶设备区域。每个区域都使用 3 级 M580 处理器、X80 I/O 和 ABE 现场接口单元。项目期间,扩大了整体范围,糖处理系统被添加到新的 M580 处理器上,从而为工厂的提炼部分添加了一个扩建平台,并移除了现场全部老旧 DCS。远程 X80 I/O 用于冗余环路中,该环路具有到远程变电站和光纤的 NRP 链路。Magelis HMI 用于工厂中的本地显示器。
• 为成功而合作:为了提供支持工业物联网的硬件和软件解决方案,施耐德电气与控制软件解决方案 (CSS),主联盟系统集成商合作伙伴和认证 Wonderware 合作伙伴合作,因为他们在创新和定制解决方案方面具有丰富的专业知识,以及在使用系统平台和施耐德电气 PLC 成功交付解决方案方面的良好记录。
* 施耐德电气工业软件业务与 AVEVA 已合并为英国上市公司 AVEVA group plc。施耐德电气和 Life is On 商标归施耐德电气所有,并由施耐德电气授权给 AVEVA。
成果
借助工业物联网的功能,采用 EcoStruxure Plant 可靠而灵活的自动化系统,将控制权交还给 RCL 操作员,并得到强大的本地支持。
• 工厂吞吐量增加 20%
• 提高竞争力
• 启用技术(简化流程优化)
• 现代的高性能 PLC 系统,在 RIO 和 Hot Standby 中具有高可用性
• 减少停机时间,提高可靠性
• 远程可见性和诊断
• 由于新的软件标准,改进了操作信息
• 专家本地支持
• 内部一线支持
“在实施期间,施耐德电气系统为工厂增加了 20%的吞吐量。我们的未来愿景是与施耐德电气合作,继续对工厂进行现代化改造,并实现我们“更多地为更多人提供更多食物”的使命。
- Alan Williamson,RCL Foods Pongola 糖厂生产主管。
了解更多信息
了解更多信息
您是否有值得分享的成功故事?
分享您的EcoStruxure成功故事,让更多的人了解其背后的精彩。
分享您的故事探索EcoStruxure
了解您的企业如何缔造同样的成功故事。
更多详情创新峰会
最新创新峰会的精彩瞬间以及未来的活动。
详情