威立雅水务公司:客户案例关键数据
- 15%
年度节能
- 20%
生产效率提高
- 24
小时服务连续性
了解当今的工业转型
工业转型先锋正采用众多的数字技术,以实现前所未见的运营效率。

威立雅水务公司在不牺牲废水处理厂的灵活性和可靠性的前提下,实现了节能。
探索 EcoStruxure 架构与平台
了解您的企业如何借助 EcoStruxure 架构与平台实现成功:创新无处不在。
挑战
• 在隧道内部实施复杂的废水处理控制系统。
• 提供服务连续性、可靠性和安全性。
• 灵活管理处理过的水的季节变化,变化范围从 2,500 立方米/小时到 8,500 立方米/小时。
• 降低资本支出/运营支出。
• 符合严格的质量水平和法规。
• 一种可持续解决方案,以保护环境和公共卫生。

解决方案
利用 EcoStruxure 解决方案实现可靠性、安全性和效率
应用程序、分析与服务:工厂运营和能源管理
边缘控制:EcoStruxure Hybrid DCS
互联产品:Altivar 机器变频器、功率计、低压和中压面板
• 电气柜,带有特殊中压面板、相应的低压面板和自动化面板(PLC 和 HMI)。
• 面板通过开放于不同主要工业网络(以太网 TCP/IP、PROFIBUS-DP、Modbus 等)的智能和通信架构集成到现场基础设施中
• 自动化组件使用 EcoStruxure Hybrid DCS 解决方案。自动化架构提供:
- 多个不同的控制单元。
- 高效、高速的网络,用于在控制单元之间交换信息。
- 用于在控制单元与监控器之间交换数据的网络。
- 一个集中监控系统,能够管理大量信息并向操作员呈现。
成果
• 缩短停机时间和响应时间,提高服务可靠性。
• 冗余和系统互操作性。
• 节省高达 15% 的能源及相关成本。
• 生产效率提高 20%。
• 过程和能源数据的集成。
• 改进可追溯性和报告,符合法规要求。
• 提高系统监控水平。

Gianfranco Favali,威立雅水务技术公司项目设计部经理
客户证言
“使用该平台取得的优异成果已完全满足我们的需求,并将在其他项目中再现。”
了解详细信息
了解详细信息
了解更多客户案例
欢迎继续阅读浏览更多成功案例。
了解详细信息探索 EcoStruxure 架构与平台
了解如何让您的业务取得成功。
了解详细信息创新峰会
查看近期创新峰会的亮点,了解特色活动。
了解详细信息