1924年,法国的Telemechanique发明了世界上第一台利用电磁机构远程频繁开合电路的设备,并命名为Contacteur(接触器)。之后的百年里,又从接触器迭代出系统化的“控制与保护”器件家族。施耐德电气特意取了Telemechanique的首字母“Te”和System(系统)的首字母“Sys”,组合而成了TeSys。TeSys主系列延续了积淀传承并持续创新,以互联互通的智能化产品打造电机和电气负载的管理方案。

TeSys 提供丰富的主要保护设备,不仅能够防止出现多种故障,如短路、过载、转子锁定、接地故障或相位失调/损耗),而且能够进行隔离和电机的手动开/关控制 - 额定电流为 0.4 A – 630 A (0.06 kW – 315 kW)。

TeSys 提供符合全球标准的全系列开关设备,专为适用于您的所有应用而设计。包括接触器、控制继电器、手动开关切断器、组合式启动器和多合一启动器,电流范围为 6 A – 1800 A(12 kV 下 LV 最高 900 kW,MV 最高 3.7 MW)。

TeSys 将电机和负载管理解决方案数字化,实现了与边缘控制的轻松集成,并提供了从设计、构建、调试到操作和维护的出色全生命周期客户体验。