规划和建模
EcoStruxure™ IT
规划和建模规划和建模软件解决方案可帮助企业设计、模拟和优化本地部署、边缘或混合环境中的数据中心和托管基础设施。通过运用数字孪生、先进仿真、人工智能洞察以及基于IT设计级气流分析的制冷优化技术,它们能够实现可扩展、高效且面向未来的规划。

规划和建模
做出明智的容量管理决策EcoStruxure IT Advisor 是一款数据中心基础设施规划与建模解决方案,它能够跟踪您的数据中心资产,帮助您规划并自动化部署下一批 IT 设备,并为您提供对基础设施的全面洞察,从而提升盈利能力、效率和可用性。
部署前请先进行测试
智能仿真
部署前请先进行测试利用数字孪生和人工智能对容量、功耗、散热和网络变化进行建模——避免资源过度配置,保障系统正常运行时间。
用更少的能量做更多的事
可持续效率
用更少的能量做更多的事优化功耗和散热方案,以降低成本、减少排放并实现可持续发展目标——同时不牺牲性能。
一屏尽览,全面掌控
统一可视性
一屏尽览,全面掌控将 IT、OT 和第三方工具整合到一个统一的仪表盘/仪表板/控制面板中,从而加快决策速度、增强安全性并改善协调工作。

数据驱动的洞察
有助于进行准确的容量规划、风险缓解和资源优化。
资产管理
延长设备使用寿命,优化成本,增强运营韧性。_BUILDER.IORectangle.webp)
智能气流
利用基于CFD的洞察,优化冷却性能和可持续性。_BUILDER.IORectangle.webp)
端到端可视性
对IT基础设施、建筑和电力系统进行统一监控。
EcoStruxure IT 基础设施顾问
基于数字孪生建模的资产管理和容量规划。
EcoStruxure IT Advisor:冷却优化
由人工智能驱动的散热管理,可实时动态调节气流。
Ecostruxure IT 设计 CFD
利用基于CFD的洞察,优化冷却性能和可持续性。业界认可
IT Advisor 被评选为领先的 DCIM 平台
我们的DCIM平台——EcoStruxure IT Advisor——被《数据中心杂志》评为“十大DCIM平台”之一,该奖项旨在表彰那些推动现代数据中心创新、可靠性和效率的解决方案。
该奖项彰显了我们支持可扩展运营、优化基础设施资源以及在复杂环境中提供清晰可视性的能力。
成功案例
EcoDataCenter 推动绿色可持续发展
了解 EcoStruxure IT 如何帮助 EcoDataCenter 提高能效、推进可持续发展目标,并通过创新的数据中心解决方案实现新的性能水平。
工具和资源
还有任何问题?
了解有关 EcoStruxure IT 的更多信息您想进一步了解 EcoStruxure IT 解决方案吗?或者您想申请现场演示吗?

需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。
常见问题解答:
1. EcoStruxure IT 的规划和建模如何提高我的基础设施效率?
EcoStruxure IT 利用数字孪生建模、CFD 仿真和人工智能分析,帮助您在进行物理改造之前测试配置、优化供电和散热方案、降低能耗并提高运营效率。
2. EcoStruxure IT 是否支持混合、边缘和托管环境的规划?
可以。该平台支持在本地部署、托管、边缘和混合环境中进行规划和建模,并提供对容量、风险和性能的统一视图。
3. 我可以使用 EcoStruxure IT 来预测电力、制冷和空间容量吗?
当然。基于人工智能的容量规划工具可预测未来需求、及早发现瓶颈,并帮助您从容地扩展基础设施,同时避免超支或资源过度配置。
4. 规划与建模解决方案套件中包含哪些工具?
该解决方案包括:
- EcoStruxure IT Advisor 用于容量规划和资产建模
- EcoStruxure IT Advisor 制冷优化 实现智能制冷效率
- EcoStruxure IT Design CFD 用于热模拟和气流模拟
5. CFD 仿真如何帮助我降低风险并提高热性能?
CFD 可提供详细的气流和热分布分析,使您能够在部署前识别热点、优化散热设计,并预防因过热导致的故障。