由于总产量和工厂安全性高度依赖于涡轮机的性能,所以故障和非计划性断电可能会导致极大的生产损失和维修成本。通常仅需对涡轮机控制器进行升级改造和翻新即可恢复生产、性能和收益。

Our Turbomachinery Control Solutions
Turbine, generator, compressor, and drive solutions as well as mechanical retrofit capabilities and a comprehensive set of services that allow us to deliver the full value to our customers.
面向石油天然气的涡轮机控制解决方案
接受完善的压缩机控制解决方案,其中包括防浪涌、性能改善和负载分配。涡轮机是工厂最重要的资本投资,对其进行升级可提升性能和安全性。但是,计划外停机时间可能导致生产损失和维修成本显著降低。我们高度可靠的涡轮机控制(TMC)解决方案能够保护涡轮机设备并强化生产力、安全性和全生命周期的运行。
面向电力行业的涡轮机控制解决方案
获取包含电力控制和自动电压调节(AVR)在内的发电机控制解决方案。由于总产量和安全性与工厂的涡轮机紧密相关,所以涡轮机通常是最重要的资产设备投资。非计划性断电或故障会导致极大的生产损失和维修成本,因此,强化TMC的性能能够提高生产能力和总体收益。
用于机械翻新的涡轮机控制(TMC)解决方案
借助机械改造升级来延长TMC设备的使用寿命并提高总体可靠性。由涡轮机驱动的过程设备必须平稳地运行10年或更久。做到这一点需要借助坚固耐用的控制器、可靠的机械部件、在线维修和测试功能,并避免突发的跳闸。加强可视化、诊断和仿真同样有助于降低维修频率。
涡轮机控制服务
从根据数十年的涡轮机控制经验开发的一系列工程和咨询服务中获益。如果想要从涡轮机资产中获得最大限度的回报,就必须对涡轮机的效率进行持续优化。通过对旋转设备的完好状况进行持续监测,工厂经理和企业主能够增强可靠性、提高安全性、保持对最新标准的符合性,并降低停机频率。