寻求可持续机场基础设施解决方案
智慧机场如何变得更高效、更灵活、更低碳化? 我们的机场解决方案可帮助最大化正常运行时间、降低能耗并控制成本,同时提供无缝的旅行体验。
了解我们面向智慧机场的 Ecostruxure™ 解决方案
改造机场基础设施
利用物联网 (IoT) 传感器、数据分析和人工智能驱动的系统实现机场基础设施的数字化,从而简化流程并改善客户体验。
改造机场,实现可持续未来
通过优化暖通空调系统、过渡到电动地面支持设备以及采用微电网提供清洁、弹性电力,提高机场的可持续发展能力。
提高智慧机场的运营效率
了解智慧机场如何帮助减少停机时间、增强运营弹性,并减少收入损失。
了解更多关于设施和能源管理解决方案的信息
构建弹性机场基础设施
了解日内瓦机场如何利用我们的 Ecostruxure Power 解决方案实现数字化能源管理和优化配电。
成为可持续发展机场
减少排放范围对于环境问题以及遵守行业和政府法规都至关重要。
机场为何使用微电网以实现可持续发展?
由于微电网具有多功能性,即提高可持续性和弹性,并带来成本节省,因此它被誉为机场低碳工作的明智选择。
智慧机场解决方案见解
什么是智慧机场?
智慧机场是指使用传感器、数字设备、人工智能驱动软件和其他平台形式的智能系统,以便更好地控制机场管理系统的机场。机场行业需要应对日益增长的客货运输需求,而引入现代技术则是解决这一问题的关键方法之一。由于传统的机场航站楼管理在优化方面的可能性有限,智能机场为应用更精确的机场解决方案提供了机会,这些解决方案日后将带来诸多益处,包括提高货物和人员的运输能力。
您如何从智慧机场中获益?
智慧机场能给我们带来传统机场管理系统所无法提供的诸多好处。智慧机场的一些关键优势包括提高效率、增加安全性、减少碳足迹和增加收入。由于采用了基于人工智能驱动软件的先进技术,以及实时数据分析和机场运营的整体优化,所有流程(如行李处理、安检等)耗时更少。另一个值得一提的重要因素是安全。人脸识别、数字识别和智能监控系统为乘客和机场工作人员提供了更好的安全性。由于采用了智能照明、自动暖通空调系统和可再生能源等节能技术,减少了碳足迹,从而降低了能源消耗。这进而确保了节能。因此,它不仅对环境有益,而且有助于降低运营成本,同时增加收入。