在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

大理石抛光机

 
 

机器描述

大理石抛光机用于对大理石及花岗石等毛板石材表面进行磨平、抛光,也可用于陶瓷、玻璃等其他硬质非金属的磨光,具有自动化程度高,操作者劳动强度低等特点。

dalishi 

机器功能说明

  • 适用大理石、陶瓷、玻璃等材料的加工。
  • 横梁根据板型数据自动换向。
  • 18个磨头根据板型数据自动升降磨削。
  • 板型检测开关状态跟着皮带动态传输。

控制要求

基本要求
  • 伺服系统的点动、原点回归、相对&绝对定位、速度控制、实时位置读取。
  • 系统的故障状态显示、故障代码查询、故障复位等。
核心要求
  • 板材形状的控制。
  • 横梁换向控制。
机器性能要求
  • 加工速度:32mm /sec。

设计方案及说明

  • 施耐德电气整体解决方案,LMC058 与ATV312变频器之间采用CANopen 总线控制。 
  • 采用面向对象的模块化编程思路,将18个磨头的升降控制采用功能块方式来实现,提高了程序开发效率。
  • 利用变频器内置自定义的斜坡功能,使横梁摆幅运动更加平稳、顺滑。
  • 横梁摆动速度最大可到700mm/s。
  • 皮带运动和横梁摆动均带编码器闭环控制,位置控制精度高。
  • 面板带变频器模拟量开关,运动过程中可无极调速,微量调节方便。

dalishi

系统优点

  • 控制器与变频器,触摸屏等各部件间全部使用总线方式来进行联系,简化接线,节省劳动力。
  • 优化客户成本结构。
  • 操作简单,维护方便。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接