在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

轴承内圈内径磨床

 
 

客户描述

浙江沃尔孚精密机械有限公司,致力于精密磨超加工设备的研发与生产。公司为轴承制造企业、汽车摩托车零部件制造企业、制冷空调零部件 制造企业、太阳能等能源产业零部件加工行业等提供性价比优良的磨削与超精等加工设备。

轴承内圈内径磨床 

机器说明

内圈内径磨床是对轴承轴承内圈的滚道进行磨加工的一种磨床,主要用于磨削圆柱形、圆锥形或其他形状素线展成的内孔表面进行磨加工的工序加工,使其达到一定几何形状、尺寸精度和表面粗糙度的工件; 机床的进给及补偿,由二个互不干涉的传动机构执行.进给系统具有定程磨削功能,采用手动或液动二种进给方式。

控制要求

  •  定程连续进给
  • 修整补偿
  •  定程中修连续进给
  • 尺寸补偿
  •  圆弧修整磨削
  • 参数可调,范围可调控
  •  计数修整,测量连续进给
  • 多段速切换位置无偏差
  •  测量带中修连续进给
  • 断电记忆位置
  •  返工磨削
  • 完善可处理系统报警,运行状态的实时监控
  •  插入修整
  • 多种模式组合的程序在同一设备上的无缝切换
  •  长修
  • 变频器参数可监视,可在线修正
  •  参数快速设置(1键设参数)
  • 手轮功能
  •  定位缓冲功能

 

设计方案及说明

  • 控制系统采用Somahine 软件平台LMC058 运动控制器进行编程设计。
  • 通过motionbus 总线实现多轴同步曲线插补。
  • LMC058 控制器内置的主编码器接口,可以实现电子凸轮控制和电子齿轮同步。很方便完成手轮功能。
  • 工件主轴采用ATV312的变频器,通过CANopen 总线控制实现实时调速。
  • 修整滚轮轴采用ATV32的变频器通过CANOPEN总线来控制和高速。
  • 进给拖板采用LXM32带绝对值反馈编码器的伺服电机,通过CANMOTION与控制器实现闭环位置控制,实现进给循环的位置控制。

 

轴承内圈内径磨床

系统优点

  • 采用绝对值编码器保持位置信息不丢失。
  • 具有低速稳定的扭矩输出。
  • 控制器与伺服,变频器,触摸屏等各部件间全部使用总线方式来进行联系,简化接线,节省劳动力。
  • 加工节拍比原定工作效率指标提高了%6 。
  • 多段速度进给过程中伺服直接由前一速度切换到下一速度,提高了效率。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接