在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

热熔胶贴标机

 
 

(Shrink Wrapper Machine)


小袋包装机是立式包装机的一种,主要完成流动性比较好的颗粒、液体、片剂、粉剂的小袋包装。通常有容积式、螺杆式、液体泵、数粒式等下料方式。小袋包装机按通道数可以分为单通道和多通道机型。按生产方式可以分为连续式和间歇式机型。

小袋包装机包括一个薄膜放卷机构,一般都采用印刷好并带有色标的薄膜卷。除了采用被广泛应用的塑料薄膜外,还可以通过改变密封方式来采用纸质或纤维质的包装袋。在食品和医药行业应用时,有时还需要在包装前对包装膜进行消毒和干燥处理。

小袋包装机还包括纵封和横封单元。对于多通道包装机,包装膜经过裁切成多道后,分别进入锥形中空管道,在薄膜向下拉膜时,薄膜在锥形管中成为中空形状,多余的薄膜在侧面被加热后的纵封单元夹紧实现密封。一个可以上下移动的横封单元可以完成密封和拉袋的双重工作。

 

热熔胶

 

控制功能:
1、高速切刀位置控制
2、色标纠偏功能
3、标签规格配方功能
4、高、中、低速间平滑切换
5、无瓶不送标

解决方案 LMC101C+LXM52+SERCOS

 

热熔胶2


 

客户收益

• 模块化的程序结构设计和专用的功能块,编程简单,维护方便。
• 基于PacDriveM的平台,通过sercos高速总线实现与所有工位的同步控制,通讯速度快,同步精度高。
• 专用色标纠偏功能块,保证高速下的色标控制精度。
• 专业的解决方案Know-How及实施经验。
• 开放的功能代码,易于移植和扩展。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接