在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

睿易成功案例:木工、保丽龙雕刻机设备

 
 

设备图片

chenggonganli

 

基本信息

  • 行业:木工机械
  • 机型:木工、保丽龙雕刻机

机器及工艺描述

  • 机器用途:保丽龙磨具加工、红木家具等
  • 关键工艺:高速旋转的主轴电机配合刀具,通过X、Y、Z轴伺服的联动配合加工成合格工件

睿易控制方案架构

ruiyichenggong

机器性能关键指标

 
  • 加工精度在15丝以内
  • G00状态下机床伺服在50M/min 且伺服和cnc无超差无报警

产品特性:关键的自动化控制技术

  • 通讯应用:
数控系统脉冲控制及伺服脉冲反馈。
  • 定位控制:
1) LXM26编码器做反馈到新代系统 增加精度控制。
  2) LXM26通过脉冲的控制方式与新代系统建立连接。
  3) LXM26整体参数调试比安川效果好。

解决方案:遇到的关键问题及解决方法

  • 问题1:脉冲无法反馈到新代系统。
    调整伺服参数,解决干扰问题。
  • 问题2:加工过程噪音大,速度慢。
    调整伺服参数,机械问题由客户配合解决。
  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接