在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
成功案例-建材
节能增效服务
 
 
 

建材

 
 
            成功案例
            节省能源最高达30%
            下载节能增效白皮书
             
             
             
             
             

            mining

            metallurgy

            building-materials

            energy

            building

            govemment

             

            line

            建材    某国际水泥集团都江堰水泥厂节能增效项目

            line

             

            某国际水泥集团都江堰水泥厂节能增效项目对都江堰某水泥厂进行的EnergySTEP 详细节能调研发现,通过对水泥生产线空压系统的节能改造以及水泥生产工艺能源管理系统的升级,每条生产线可承诺节省电耗0.7kWh/ 吨水泥以及降低12% 的空压系统电耗。通过节能增效方案的实施能将单位水泥生产平均电耗从95.28kWh 降低至94.58kWh,通过降低电耗可带来每年约500,000 元的经济效益。项目采用节能改造的方式,承诺节能量。

            line

            两项节能技改的措施:

            空压系统多台空压机的组群自动控制:
            > 使空压机的空运转时间最小化以及降低空压机电耗 ~12%
            通过EOS 系统(能源优化系统)对现有PMS(电能管理系统)的升级对能
            源使用进行优化,降低吨产水泥的能源费用并可持续地发现节能潜力:
            > 实时测量与汇报水泥工业的能效情况以及计算主要能效指标(KPI)并与
               之相比较
            > 详细分析电能消耗、电能质量、生产相关的能耗费用以及污染物排放情况

            line

            EnergyACT 节能增效咨询服务将帮助客户更好地使用能源优化系统(EOS):

            > 向客户提供能源管理技术支持以及能源管理咨询服务以便可持续地发现节能潜力

            建立了工厂能源优化系统EOS,并提供配套能源管理服务EnergyACT。能源优化系统可实时显示以上节能解决方案的实际节能效果,以及工厂主要生产能效指标(单位水泥生产电耗等等)。EnergyACT 能源管理服务帮助工厂发现更多的节能潜力,从而进一步节约能耗成本。

            alt
            case
            case
            case
            case