在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
成功案例-市政
节能增效服务
            节省能源最高达30%
            下载节能增效白皮书
             
             
             

            成功案例-市政

             
             
            成功案例

             
             
             
             
             

            mining

            metallurgy

            building-materials

            energy

            building

            govemment

             

            line

            市政   晋中瑞阳热电区域供热EMS 项目 line

            提高晋中区域供热系统的能力,并优化能源使用的效率,施耐德电气提供了整套能源管理解决方案。

            line

             

            5 种信息技术被整合在能源管理解决方案中

            > 能源管理系统作为一个主要系统,它可以用作分析设备和供热过程中的能源消耗
            > 能源监控系统用于实现对供热情况及供热设备的实时监控
            > 基于地理信息系统, 供热资产信息以可视化的方式展现在城市地图上
            > 通过管网模型,针对管网水利以及热量分配情况进行模拟分析,并将分析结果传至能源管理系统
            > 客户信息和收费系统给供热公司提供末端使用客户的信息, 例如:采暖面积,散热器类型,最后通过这些信息对供热需求进行有效的分析。

            line

             

            能源管理系统被应用后,通过对晋中区域供热系统的能源审计及对能耗数据的分析, 我们为晋中供热提升了能源使用效率并降低了能源消耗。
            为客户实现能源节省:
            > 平均供热消耗降低0.07GJ/m2 ( 节省~20%)
            > 电能消耗降低(~30%),水耗降低( 节省~20%)

            施耐德电气为晋中瑞阳热力总节约20% 的能源消耗,相当于减少了50000吨的二氧化碳排放,投资回报期小于4 年。


             

            alt
            case
            case
            case
            case