在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
成功案例-矿业
节能增效服务
            节省能源最高达30%
            下载节能增效白皮书
             
             
             

            成功案例-矿业

             
             
            成功案例

             
             
             
             
             

            mining

            metallurgy

            building-materials

            energy

            building

            govemment

             

            line

            矿业    山西省最大焦炭集团

            line

             

            洗煤厂和矸石热电厂应用了施耐德电气节能增效解决方案

            步骤1:针对2 个工厂进行详细的能源审计,发现节能潜力
            步骤2:解决方案的制定
                          > 泵,风机的变频改造
                          > 功率因数校正和电能质量优化
                          > 能源管理系统
            步骤3:合同能源管理商务模式
            步骤4:节能量测量及验证

            line

            李雅庄洗煤厂:

            > 解决方案带来每年112 万人民币节能效益
            > 中压变频改造,节能50%, 年节省64 万元人民币.
            > 低压粉煤泵变频改造,节能23%,年节省18 万元人民币
            > 功率因数校正,功率因数提升至0.9 以上,节能5%,年节省30 万人民币

            line

            矸石热电厂:

            > 给水泵和引风机中压变频控制, 节能27%, 年节省77 万元人民币
            > 鼓风机低压变频控制, 节能23%, 每年节省35 万元人民币
            步骤5:能源管理系统:确认节能效果, 保证节能可持续性, 过程优化

            alt
            case
            case
            case