配电及能源产品设备
                     
                     
                     

                    变压器

                    低损耗,节能变压器

                     
                     

                    Trihal树脂浇注干式变压器  独特之处,价值所在   
                     


                    优势:

                    • 针对中国市场开发设计,提供SCB10和SCB9系列节能变压器
                    • 低损耗变压器,空载比SC9系列降低10%,负载降低5%
                    • 噪音低,在53dB以下
                    • 专利的高压线圈结构实现更高的可靠性
                    • 局部放电量低(保证10pC以下)
                    • 更高的抗雷电冲击水平

                    应用:

                    • 近二十年来,已有超过50000台Trihal变压器在五大洲的五十多个国家安全、可靠运行,主要应用在建筑、工业、能源和基础设施几大领域。
                    • 在国内主要应用项目有:上海金茂大厦、浦东电信大厦、香港NEC、湖北神龙汽车、广州宝洁、武汉百威、深圳IBM、烟台中银大厦、青岛惠普、天津中美史克、汕头华能电厂、苏州欧来雅、北京吉普、深圳日立、上海INTEL、上海米其林、广州港、上海火车南站、国家计算机网络中心、宁波欧尚、上海宜家、重庆金源大饭店。
                    Biosco 箱式变电站  安全至上   
                     


                    优势:

                    • 模块化设计,功能丰富,配置灵活
                      高效率的全自然通风设计,外壳级别为10级
                    • 工业化生产,设备制造容易
                    • 箱变外壳可移开,设备制造容易
                    • 优化的双顶层结构及独特的抗凝露和防溅防潮结构
                    • 全球化运行经验,多种规格满足各种环境要求
                    • 箱体的防腐设计和特殊喷漆处理可适合各种恶劣环境

                    应用:

                    • Biosco系列箱变具有供电可靠,操作方便,体积小,品种齐全等优点,广泛使用于商业中心,居民小区,工业园区及高层建筑等各种场合。
                      
                     
                    了解更多

                    了解更多 

                    什么是变压器的6度法则?

                    指的是变压器的温升每超过标准值6度,运行时使用寿命会缩短一半。变压器的设计寿命为20年。

                     

                    施耐德电气变压器SCB10+特性:

                    低损耗,节能型变压器,降低成本。与SCB10国家标准相比,空载损耗平均低17%,负载损耗低6%。