海事
海事 解决方案: 电站管理系统![]() 价值主张客户需求:国际海事组织(IMO)的目标:"在更清洁的海洋上实现安全、可靠和高效的海运"。 解决方案概述: 为了安全、可靠和高效的利用能源,船舶电站管理系统可以进行负载优化,并对发电机、岸电连接和同步进行控制。 客户收益: 通过降低运营成本来提高总体运营效率 - 全局监控 - 通过自动管理系统来实现对更优的控制,从而提高能源和燃料的效率 => 通过船舶电站管理系统节约20%的能源 方案特点: - 可靠的解决方案,采用经过充分验证的船舶电站管理系统PMS和设备,可以实现更好的服务连续性 - 经济的成本,满足大多数商用海事应用 - 可以与船舶管理系统连接和数据交互 - 通过PLC实现更多附加的自动化功能(冗余或非冗余) - 可以通过各种人机界面进行控制 - 综合保护管理(SEPAM、MICROLOGIC) - 电站管理系统PMS系统的冗余 - 全球24/7全时热线服务 解决方案架构![]() 典型架构
主要特性高效的能源管理功能:- 模式管理 - 基于负载的自动起动/停止 - 岸电管理 - 母线联络管理 - 有功负载和无功负载分配 - 轴带发电机管理 - 应急发电机EDG管理 安全: - 避免断电的安全模式 - 即将停机 - 断电管理 - 应急发电机EDG管理 可靠性: - 有功负载和无功负载分配 - 负载切除管理 - 耦合/去耦合 - 频率和电压调节
|