矿山冶金
        矿山冶金 logo

        矿山冶金 解决方案: 水泥行业解决方案

         
         

        价值主张

         
        客户需求:
        - 以最优化的成本新建或改造水泥厂
        - 提高产品质量和生产效率
        - 优化能源结构
        - 减少对环境的影响

        客户收益:
        - 平均只需1-3年即可收回熟料过程控制系统和能源管理系统的投资成本
        - 采用高级过程优化和控制,将能耗减少5%
        - 集成设计开发平台和标准化功能模块大大缩短项目时间周期


        方案特点:
        - 完整性
        - 开放性
        - 可靠性
        - 项目整个生命周期的增值服务
        价值主张
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         
        精简的水泥生产过程体系体现了过程控制,电力和能源管理之间的整合
         

        主要特性

         
        - 采用工业以太网作为工厂的骨干通信网络,确保从工厂车间
        到企业级的全面透明集成,并且可以轻松地将第三方专业设备
        集成到自动化系统之中







        - UAG集成开发系统,结合水泥行业专业控制模块,大大缩短了
        项目设计和开发时间,节约开发成本






        - 冗余系统确保工厂可用性与不间断运行






        - MES生产执行系统,提高主体设备的可用时间,通过实时数据
        分析提高产能
        主要特性
         
         
         
         
         

        解决方案相关产品

        主要服务:
        • Engineering services: Services
        主要产品和系统: