矿山冶金
矿山冶金 解决方案: MES (制造执行系统)解决方案,优化资产效率![]() 价值主张客户需求:- 提高采矿、矿物加工和冶金行业的资产利用效率 客户收益: - 提高现有资产产能,实现投资回报率最高增加20% - 生产停机时间最多减少50%,同时降低吨生产成本 方案特点: - 专门为采矿、矿物加工和冶金行业的特殊要求而设计 - 实施成本低,配置灵活 - 实时发现生产停机或异常情况 - 及时消除生产延迟,从而减少产量下降带来的收入损失 - 强大的开放性,兼容所有其他主流品牌控制系统 - 通过一个主数据源(包括施耐德电气研发的Unity Application Generator (UAG),以及 SAP PM)实现对设备列表的同步处理 - 标准分析工具,用于确定产生生产延迟的根源,并自动生成标准报告 解决方案架构![]() 主要特性采矿、矿物加工和冶金行业是典型的资产密集型行业。由于固定资产价值量庞大,企业必须不断地提高现有资产设备的利用效率,因此如何降低运行成本和提高生产效率(即事半功倍)成为企业的关注重点。生产异常将影响设备资产充分发挥性能。典型的生产异常状况包括破碎机损坏、传送带运转缓慢、阀门动作迟缓、滑槽阻塞等。 这些生产异常状况降低设备资产的性能,影响正常运行,从而导致生产延迟,无法达到最大产能。
- 增加递延费用 - 产品的边际利润降低,增加机会成本
- 需要加班生产以弥补产量损失 - 生产停顿时部分设备空载运行,增加能耗 - 产品质量问题,例如,废品率或次品率上升 解决方案相关产品
|