在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
矿山冶金
        矿山冶金 logo

        矿山冶金 解决方案: 矿物开采和选矿

         

         

         

        价值主张

        客户需求:
        - 矿业是一个非常复杂、多元化的产业,涉及数千种不同的生产过程 - 如何有效地管理各个过程与系统,需要将生产过程中产生的过程数据以实时互动的方式传递给现场设备操作人员和生产管理人员,从而实现对采矿与生产过程的规划、控制与优化

        客户收益:
        - 基于以太网 TCP/IP 的分布式架构为企业提供最大限度的开放性和透明度
        - 创新与可扩展的以太网技术可以简化通讯架构,并可以实现从工厂级到企业级通讯的无缝集成
        - 此外,开放的以太网技术提供了延长采矿设施服务年限所需的可扩展性与灵活性
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         

        主要特性

        • 开放性与互联:
        - 对所有主要工业现场总线开放,可集成相关仪表、电机控制、电力系统和现场专用设备
        - 透明的以太网 TCP/IP技术允许整个厂区访问所有设备(进行组态、数据管理与维护等)
        - 施耐德电气解决方案提供了强大的电力与控制系统,并集成了多种工程应用工具

        • 我们以强大的控制系统为平台,满足采矿用户的关键需求:
        - 选用同类最高性能的控制设备以实现高可用性(冗余系统)
        - 具备高端过程控制功能与高级运算功能(无需借助外部工具就能实现专用功能)
        - 支持对实际操作进行无风险的过程仿真功能(离线),节省新建项目与改扩建项目的调试与维护成本
        - 灵活的编程语言,满足各种不同变成习惯与需求

        • 针对工艺流程的分布式系统架构:
        - 我们的高级设计与应用程序生成软件工具为过程类应用提供了唯一的数据库,包含项目中所有控制器和监控系统的信息,从而确保了项目数据的一致性以及控制系统(PLC)和监控系统(SCADA)之间的无缝集成
        - 可以按照实际的工艺流程来组织应用程序,打造一个真正灵活、开放的分布式控制系统环境

        • 强大的监控可视化功能:
        - 监控系统实现对运行和采矿全过程的完全可视化,操作者可以通过所有系统与变量的图形视图在第一时间作出合理决策

        • 高级集群技术:
        - 提供涵盖现有控制系统的无缝操作视图
        - 提供组合控制功能(包括报警、报表和趋势),通过本地方式控制过程,并由中央备用服务器提供支持
        - 只需向控制系统增加一个新服务器,就可以满足额外的工艺扩展需求
        - 合理划分控制系统与工艺过程,确保一个单元发生的变化不会影响其他单元
        - 使用集群交换功能,在彼此匹配的系统之间重复利用图形页面,或者进行模拟与重复操作

        • 可靠的环境:
        - 图形页面自动刷新,无需重新载入
        - 报警、趋势和报表自动刷新,无需客户端重启
        - 只需单步操作即可在所有系统上完成变更

        • 更高性能:
        - 增加了网络故障容错功能
        - 为备用通讯路径提供优先级,增强通讯控制功能
        - 只在变量发生变化时进行数据扫描,极大减轻通信负荷
        - 简化了用户操作记录功能
        - 支持虚拟机环境
         
         
         
         
         

        成功案例

         
         
         
         
         

        解决方案相关产品

        • 过程控制器 - Modicon Quantum
        • 过程控制设计软件 - Unity 应用发生器
        • 编程软件 - Unity
        • 分布式 I/O
        • 监控软件
        • 智能电动机控制

        - 电动机管理系统
        - 变频器
        • 工业以太网
        • 现场总线