节能增效

            零售业

            行业趋势
             

            行业趋势

            • 降低建造成本和时间:设计和建筑厂商面临巨大且持续的成本和时间压力

            • 运营成本:零售业是非常薄利的行业。节省成本显得尤为重要,并且投资回报期要小于3年

            • 可用性:结账系统和照明系统尤为需要确保服务的持续性

            • 照明: 需要专业和特殊的照明效果来促进销售

            • 顾客舒适度和安全性:客户所处环境的舒适度和安全感可以促进销售

            • 制冷设备的节能增效:制冷是食品零售业中首当其冲的环节,占全部能耗的35%到50%,但节能的工作却做得很少

            • 环境方面的努力:零售商应该在顾客中树立良好的环保形象

            • 法规:越来越多的国家制定更严格的能源法规

            • 翻新:很多零售店中安装的设备已经有10年到20年左右,需要大规模翻新,而翻新设备则有节能增效的要求
             

            施耐德电气提供

            • 通过使用预制型和型式认证的设备减少建造成本

            • 在3年的投资回报期内减少5%至20%的能耗和运营成本

            • 提升企业形象: 绿色建筑、高质量的冷链产品

            • 确保可控制的客户舒适度

            • 通过将楼宇服务外包以改善楼宇运营、舒适度和销售区的服务连续性,从而优化核心业务
             
             
             
             
             

            成功案例

             
             
            •   Brookfield - 美国。优化的方案节省了20%的能源成本! ...
            •   美国 ...