节能增效
             
             
             

            按行业划分的解决方案

             
             

            为了减少能源消耗及其对环境的影响,我们必须学会改进和管理能源使用、控制成本、降低污染物排放量。

            工业及基础设施:节能的关键领域,尤其电机节能

             
             

            能源消耗超过 30% 。电机占电力使用的 60%。
            可降低电力消费的 10%到 20%。

             

            > 电力能源
            > 水处理
            > 石油天然气
            > 矿山冶金

             
             

            数据中心及网络:最敏感的市场

             
             

            数据中心中大约48%的成本都是与能源相关的!

            对获取能源的方式作简单的改变就可以补偿损失!

             

            > 数据中心

             
             

            楼宇:最大的消费者

             
             

            能源消耗超过40%。
            3大关键领域:空调、照明以及整合的楼宇解决方案。 创新应用能节省能源达30%。

             

            > 医疗
            > 酒店
            > 办公楼
            > 零售业

             
             
             
             
             

            关键下载