节能增效
               
               
               

              善用其效,尽享其能!

               
               
               
               
              我们的承诺
              从1980年到现在,全世界的能源消耗已经增长了45%,而预计到2030年将增长70%!


              我们的战略核心是一个简单而有力的理念:更加有效、更加有成果地利用自然资源 - 这样做不仅可以创造利润,而且对环境也更加有益。


              我们所有人都要适应新的能源世界的不断发展变化!

               

              施耐德电气将此作为自己的承诺,而且我们也可以帮您做到这一点。


               
               
              施耐德电气为住宅市场、建筑、工业和基础设施以及数据中心提供了集成的解决方案。现在,您可以建立持久的能源战略,在保护环境的同时提高效能。


              保护我们的星球。充分利用能源。


              通过随手关灯或调低供暖温度,每个人都可以为保护地球作出一些贡献。不过,这些措施减少的二氧化碳排放量只占其总排放量的一小部分。目前工业生产和建筑占用了一大半的能源消耗。要满足京都议定书设定的降低能耗和减少温室气体排放的目标,节能增效是最快、最经济、也是最清洁的方法。现在雄心勃勃的节能增效行动已经变得可行:在现有装置中,你可以使用现有的产品和技术,向着 30% 的节能目标努力。

              您知道吗?

               
               

              由于发电厂的固有能效限制以及输、配电网络的输送损耗,在建筑中每使用1千瓦时的电力就需要3千瓦时的发电量:建筑中每节约1个单位的能源相当于在生产中可以少生产3个单位的能源。

               
               
              针对住宅、建筑、能源和基础设施以及数据和网络市场的需求,施耐德电气做出了全面的响应,通过能效解决方案帮助您将节能转变为收入的增长!


              我们通过4个可持续的步骤来帮助您实现成功的节能增效:
                -  对能源的使用情况进行计量,确定可以实现节约的环节以及有问题的地方
                -  安装低能耗的设备和系统
                -  在保持高性能的同时,通过部署自动化管理、咨询、培训和资源跟踪来改善长期使用效果
                -  通过维护、监督和监控对节能效果进行持续分析


              施耐德电气致力于成为您的能效管理专家和环保合作伙伴!


               
               
              无需任何资本投入,就可以了解您的能源使用状况并实现 10% 的节约!

                如果不对装置进行定期跟踪检查,已经实现的节能效果可能会减少10% 20%
               
               
               
               
               

              关键下载