在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image

紧凑 / CANopen / 驱动控制器 / ATV-IMC

 

 

以驱动为中心的应用创新型解决方案…

 

主要优点

本架构适合于电机控制需要高度保密的紧凑性或者分布式设备。该现场总线提供了灵活性和模块性,允许标准机器设计的进一步定制。该架构融入了Altivar® 71 集成机器控制器,Altivar® ATV312/71 变速驱动,基于CANopen的Lexium® 32 伺服驱动,以及Magelis® XBTGT/GK显示单元。


解决方案的一致性

• 该架构融合了多种高质量产品,提供了自动化行业的领导者施耐德电气所支持的优秀的解决方案。


经过测试、验证和文档化

•完整的系统用户指南详细阐释了应用的安装和生产


机器的开放性

• 内置以太网Modbus TCP 连接
• ATV-IMC 驱动控制器的网页。

提高生产效率
作为一体化软件环境,SoMachine专为OEM机器生产商而设计:
• 仅在一个环境中工作,因此可以缩短设计时间。
• 利用随时可以使用的架构和应用功能块,缩短上市时间。
• 架构的设计宗旨在于满足您的要求

快速调试阶段
• 仅有一个软件、一个项目文件、一个下载的单一软件环境。
• 利用FDT/DTM技术访问CANopen设备
• PLCopen功能块可以管理Altivar 和Lexium 驱动。
• 预定义应用功能模块和库可以使编程更容易。.

 

架构

优化的自动化
紧凑 / CANopen / 驱动控制器 / ATV-IMC

安全链解决方案
   安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面