在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image

紧凑 / CANopen / 人机界面控制器/ XBT GC/GT/GK

 

 

适应性强、紧凑的架构...

 

主要优点

该架构为紧凑的机器和设备而设计,融合了CANopen现场总线,Magelis XBT GC或者有控制功能的Magelis XBTGT/GK HMI显示器(须使用SoMachine软件),Altivar® 312变速驱动,TeSys® U电机起动器,以及Lexium® 32A 伺服驱动。


解决方案的一致性
• 该架构融合了多种高质量产品,提供了自动化行业的领导者施耐德电气所支持的优秀的解决方案。

经过测试、验证和文档化
• 完整的系统用户指南详细阐释了应用的安装和生产。

简化的人机界面集成和安装
• 独特的SoMachine软件
• 面板选择余地大(屏幕尺寸,以及内置或分布式I/O方面)

提高生产效率
作为一体化软件环境,SoMachine专为OEM机器生产商而设计:
• 仅在一个环境中工作,因此可以缩短设计时间。
• 利用随时可以使用的架构和应用功能块,缩短上市时间。
• 架构的设计宗旨在于满足您的要求

快速调试阶段
• 仅有一个软件、一个项目文件、一个下载的单一软件环境。
• 利用FDT/DTM技术访问CANopen设备
• PLCopen功能块可以管理Altivar 和Lexium 驱动。
• 预定义应用功能模块和库可以使编程更容易。.

 

架构

优化的自动化
紧凑/ CANopen / HMI 控制器/ XBT GC/GT/GK

安全链解决方案
   安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面