在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image

紧凑 / CANopen / 逻辑控制器 / Twido

 

 

适应性强,易于实施和使用...

 

主要优点

该架构专用于紧凑的机器和设备,融合了CANopen现场总线、Twido逻辑控制器,Altivar® 312变速驱动,TeSys® U 电机起动器,以及Magelis® HMI STO/STU显示单元。由于CANopen现场总线具有较高的性能和效率,因此该架构可以为您的机器提供模块性和灵活性。 软件功能模块可以简化和快速集成您的应用。


解决方案的一致性
• 该架构融合了多种高质量产品,提供了自动化行业的领导者施耐德电气所支持的优秀的解决方案。

经过测试、验证和文档化
• 完整的系统用户指南详细阐释了应用的安装和生产。

多种合作伙伴
• CANopen具有开放性,因此可以提供多种产品选择。

简化的人机界面集成和安装
• Twido逻辑控制器和Magelis灵巧的图形显示器使用相同的符合表。

易于与驱动配置和沟通
• 逻辑控制器编程单一的Twido Suite 工具,以及Altivar 312 CANopen变速驱动配置(使用“驱动”功能模块)可以简化为您的设备添加驱动。

 

架构

优化的自动化
紧凑 / CANopen / 逻辑控制器 / Twido

安全链解决方案
   安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面