在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image

紧凑 / 硬接线 / 人机界面控制器/ XBT GC

 

 

紧凑的、有较高成本效益的架构,适合于简单应用...

 

主要优点

为简单的、紧凑的机器而设计,该架构融合了新的Magelis XBT GC 人机界面控制器,SoMachine软件、Altivar® 12/312变速驱动、TeSys® U电机起动器,Lexium® 32C,以及传统的硬接线布线。


解决方案的一致性
• 该架构融合了多种高质量产品,提供了自动化行业的领导者施耐德电气所支持的优秀的解决方案。

经过测试、验证和文档化
• 完整的系统用户指南详细阐释了应用的安装和生产。

提高生产效率
作为一体化软件环境,SoMachine专为OEM机器生产商而设计:
• 仅在一个环境中工作,因此可以缩短设计时间。
• 利用随时可以使用的架构和应用功能块,缩短上市时间。
• 架构的设计宗旨在于满足您的要求

快速调试阶段
• 仅有一个软件、一个项目文件的单一软件环境。
• 预定义应用功能模块和库可以使编程更容易。.

 

架构

优化的自动化
紧凑 / 硬接线 / 人机界面控制器/ XBT GC

安全链解决方案
   安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面