在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image




具有运动控制功能的水平枕式包装机

 

 

T保证您设备的性能和灵活性... 
 

主要优点

该架构专用于中等复杂的、需要同步运动功能的机器,融合了Modicon LMC058运动控制器,Altivar 32变频器, TeSys U,基于CAnopen技术的分布式I/O,以及基于CANmotion技术的Lexium 32伺服驱动。由于CANopen网络具有较高性能和效率,Ethernet IP具有开放性,CANmotion技术具有较高的性能,因此该架构可以保证您设备的模块化、柔性和开放性。


机器性能/柔性
• 由于Modicon M258扩展模块,CANopen的开放性,以及Ethernet IP,因此该架构具有很强的适应性。
• 完美的联合驱动ATV32以及伺服驱动LMX32(尺寸、格式、工具)
• 2ms内同步4个轴,或4ms内同步8个轴

上市时间/一个软件-一个连接
• SoMachine把人机界面和控制器编程工具融合成了一个软件
• 一个连接,用于配置和编程
• 基于CANopen技术,快速、容易地与变速驱动和伺服驱动连接。
• 预定义应用功能块和库简化了编程

节能
运动驱动+无刷电机:比传统的速度驱动+异步电机,节能30%

 
 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面