在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化
 
 
 
 
 

高端PLC

Concept - Quantum
及 Momentum
配置软件
Concept - Quantum 及 Momentum 配置软件
 
>观看Concept视频 

创建一个项目工程
配置本地IO
配置远程IO
配置分布式IO
配置通讯模块
定义变量
编写梯形图语言
调用功能块
编写功能块图表语言
创建及调用DFB
离线仿真及程序下载
调试程序及监视变量

Unity Pro - Quantum,
Premium和 M340
高性能配置软件
UNITY PRO - Quantum, Premium 和 M340 高性能配置软件
 
>观看Unity Pro视频 

创建一个项目工程
配置远程IO
配置分布式IO
创建一个网络
创建程序及子程序段
调用功能块
定义变量
创建数组
调用数组
创建及调用DFB
设定DFB功能块的安全性
配置Global Data
配置IO扫描
整定模拟量模块的输入输出值
实现程序保护
打开Concept软件平台下的程序
读取软件内部的实时时钟
使用中文定义变量名及注释
查看停机代码
查看程序中使用过的变量
使用动态数据表
使用READ(WRITE)_VAR功能块
查看程序内存使用率
在EXCEL电子表格里编辑基本变量
打印已经编辑完成的程序

M340 高端PLC
>观看M340视频 

使用USB线传输应用程序
使用以太网线传输应用程序

M580
>观看M580视频 

创建一个工程及基本配置
EIO的基本配置
M580远程IO设备的寻址
M580应用程序保护
使用编程电缆的联机问题
使用以太网的联机问题

MICRO 高端PLC
>观看MICRO视频 

使用USB线传输应用程序
使用以太网线传输应用程序

Quantum PLC
>观看Quantum视频
 

在Concept软件中使用USB传输应用程序
在Concept软件中使用以太网传输应用程序
在Unity pro软件中使用USB传输应用程序
在Unity pro软件中使用以太网传输应用程序

Premium PLC
>观看Premium视频 

在PLC中使用USB电缆进行联机
在PLC中使用以太网进行联机
在Unity Pro中使用USB电缆进行联机下载
在Unity Pro中使用以太网电缆进行联机下载

PL7
>观看PL7视频 

创建一个项目工程
配置本地IO
配置程序存储卡
配置通讯卡
配置扩展机架
编写梯形图
调用功能块
创建子程序及调用
配置以太网IP地址
配置MB+通讯Peer Cop
监控内部变量
.配置IO扫描
查看程序扫描周期
更改定时器的时基及预设值
READ(WRITE)_VAR功能块使用教程
查看停机代码
实现程序安全性

Aquis
>观看Aquis视频 

Aquis软件简介
Aquis软件的安装环境

小型PLC

TWIDO
>观看TWIDO视频 

创建一个项目工程
添加硬件选件
配置本地IO
修改IO模块的属性
配置以太网模块
更改CPU类型
编写梯形图
调用子程序
修改内部定时器参数
定义内部时钟
使用动态数据表
EXCH指令教程
远程IO链接教程
查看停机代码
实现程序安全性
合并两上已编写完成的程序
打开由PL707编写的程序
使用USB电缆传输应用程序
使用以太网线传输应用程序

M218
>观看M218视频 

使用USB电缆传输应用程序

M238
>观看M238视频 

使用USB电缆传输应用程序

M258
>观看M258视频 

使用USB电缆传输应用程序

 

            SoMachine Basic
      >观看SoMachine视频 

Somachine Basic 软件安装与注册
Somachine Basic 软件中怎么新建项目
Somachine Basic 软件中如何启动模拟器
Somachine Basic M221 PLC 更新固件
Somachine Basic M221 PLC 上传下载程序
Somachine Basic M221 PLC 高速计数HSC应用
Somachine Basic M221 PLC 与HMI时钟同步
Somachine Basic 软件编辑符号列表

TwidoSuite
>观看TwidoSuite视频组 

创建一个项目工程
添加硬件选件
配置本地IO
修改IO模块的属性
配置以太网模块
配置CANopen通讯模块
编写梯形图
调用子程序
修改内部定时器参数
使用动态数据表
EXCH指令教程
查看停机代码
实现程序安全性
查看已使用过的变量
使用外部输入控制CPU运行停止
编辑系统时间
在TwidoSuite中打开已编写完的程序
注册TwidoSuite软件
使用USB电缆传输应用程序
仿真程序

HMI 人机界面

Vijeo Designer -
图形终端配置软件
Vijeo Designer - 图形终端配置软件
 
>观看Vijeo Designer视频 

创建一个项目工程
建立触摸屏与PLC的通讯
导入与导出变量
触摸屏与上位机之间的通讯
通讯典型故障
配置同时弹出多个窗口
配置多语言切换
使用报警及报警条
显示报警汇总表的历史记录
配置事件和操作员记录
配置画面的安全性
历史趋势的相关问题
配方的相关问题
脚本的相关问题
配置屏幕快照
实现画面的相互引用
实现主画面的引用
PLC变量控制画面切换
上载下载触摸屏程序

变频器及软启动器

ATV61/71变频器

ATV61/71 变频器
>观看ATV61/71视频 

端子接线
命令和给定
恢复出厂设置
VW3A1101复制存储参数
预置速度(多段速)
参数组切换
多电机设置
小电机测试时误报PHF故障的解决方法
变频器导致断路器漏电脱扣的解决方法

ATS48软起动器
>观看ATS48视频 

接线端子介绍
三角形接法介绍
面板操作及参数结构介绍
小电机测试介绍
恢复到出厂设置
第二电机设置
级联功能激活设置
Modbus通讯参数设置
“PHF”故障分析与处理

ATV312
>观看ATV312视频 

ATV312端子介绍
ATV312控制面板介绍
ATV312菜单结构介绍
ATV312命令和给定通道参数的介绍
ATV312 Modbus通讯设置介绍
ATV312 MODE按键切换本机面板控制启停和调速的实现方法
ATV312 PI调节器简单设置介绍
ATV312恢复出厂设置介绍
ATV312设置和取消密码介绍
ATV312预设速度(多段速)功能介绍

ATS22软启动器
>观看ATS22视频 

ATS22软启动器
>观看ATS22视频 

ATS22软启动器端子介绍
ATS22软启动器操作面板介绍
ATS22软启动器菜单结构介绍
ATS22软启动器输出继电器设置介绍
ATS22软启动器Modbus通讯参数设置介绍
ATS22软启动器恢复出厂设置介绍

ATV12变频器
>观看ATV12视频
 

端子接线
给定通道和命令通道
预置速度设置
PID参数设置
Modbus通讯设置
恢复到出厂设置
寸动设置
密码的设置
电机控制方式的设置
电机参数自整定的设置

ATV303 变频器
>观看ATV303视频 

产品特性介绍
接线端子介绍
操作面板介绍
菜单结构介绍
给定与命令通道
Modbus通讯设置
恢复出厂设置
寸动功能
预置速度(多段速)
PID调节器简单设置
加减速功能
小电机测试时误报F015故障的解决方法

ATV212变频器
>观看ATV212视频 

端子介绍
操作面板介绍
菜单结构介绍
命令与给定
多段速
恢复出厂设置
面板调速和控制起停
Modbus通讯设置
PID简单设置
小电机测试时EPHO的处理

变频器通讯
>观看变频器通讯视频 

M238PLC与ATV71变频器的Modbus通讯
M238PLC与ATV312变频器的Canopen通讯
M340PLC与ATV71变频器的Canopen通讯
M340PLC与ATV71变频器的Modbus通讯

工业控制元器件

测量及控制继电器
>观看继电器视频 

RE7MY13MW多功能时间继电器的介绍
RM4TR31产品介绍
RM4TR31功能图及应用接线图讲解
时间继电器RE48AMH13MW功能介绍

急停拉绳开关
>观看继电器视频 

XY2CH13250的外观和结构介绍
急停拉线开关的主要特点和产品类型
急停拉线开关的安装和调试

Motion

Somove
>观看Somove视频 

Somove 2.0软件的下载链接及下载操作
Somove 软件的在线更新
Somove 软件使用TSXCUSB485连接LXM32以及32参数的简介
在线连接LXM32并进行点动操作
lxm32回到出厂设置和逻辑输入设置语言修改等功能演示
lxm32自整定简单和属实两种方式的说明

LEXIUM22
>观看LEXIUM22视频 

lexium23plus的产品目录和用户手册的下载
怎样在全球网站上下载LXM23的CAD调试软件和CANopen软件包
lexium23CT的通信连接设定和自动增益调节的用法
  
 

客户关爱中心

400-810-1315
服务时间:
周一至周五8:15-18:00
周六 9:00 - 17:00

>400 电话语音指引
 

关于施耐德电气

  • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
    在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
    www.schneider-electric.com