在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
高校合作专区
               
               
               

              来自校园大使们的新年寄语

               
               

              2009 is Coming...

              line 

              郭晓波   “郭校长”

              各位亲爱的大使:

              转眼又是年关,首先祝各位新年快乐!

              临近岁末,大赛盘点、年终总结、财务核算、来年规划、部门预算,还没算上家里两人关于春节的休假和在哪方家里过年的商量和争执……仿佛一轮长跑,在看到终点的同时,每个人都开始了冲刺。

              昨晚的同学聚会,觥斛交错中每个人都选择用一个词告别即将过去的一年。老丁在灌下4两老白干后说,“哥们儿,二十一世纪什么最贵?”;“和谐。”;“不对,是缘分!”。说完,老丁竟然泪流满面。我愕然于这个全班第一糙男用“缘分”这两个字对过去的2008年进行总结。过去的一年,我们经历和看到的比以往任何一年都要多。荣耀与苦难,成功与困惑,工作、学习和家庭的三重压力……是啊,谁不需要身边有一群有“缘分”的人来共同分享和面对呢?

              让我想起看过的一本书《追逐日光》。书的作者尤金是“全球四大”之一的毕马威的首席执行官,每天只需要3个小时睡眠的他在所有人眼中是成功男人的典范。当医生告诉他由于脑瘤,人生只剩百天的时候,尤金回首此生决定著下此书。书中没有职场法则,没有管理技巧,没有成功秘诀,也没有商界传奇,只有对生活的感悟,感谢上天赐予的这段“缘分”,这也许才是最真实的人生吧。

              和各位有缘结识,是我2008年的一件幸事。衷心祝愿我们的缘分和友谊能够长久。至此新年之际,祝各位圣诞快乐,新年快乐!

              Best,
              Xiaobo
              ....................................................................................................................................................................................

              HR 陶媛 

              咔咔,本来想当个局外人,心怀真诚的欣赏着各位在年末时刻的感慨,感激,以及感动,结果不小心被感谢到了,突然发现,其实我自己是如此的渴望来自你们的消息。仰或是对校园生活一如既往的念念不忘;仰或是对那一份不断追求自我实现的激情的穷追不舍;仰或是对晨龙在某个时间的彷徨和迷茫的深有同感;总之,很感谢,也很幸运在自己离开校园的日子里能够认识你们。

              前几天出去溜不到两岁的儿子豆豆,在路边,豆豆非常热情的和每一个路人说:“Bye bye”(我儿子现在还不太会说“你好”:P),并且还伴有肢体语言,非常可爱的样子。

              有的人行色匆匆,顾不及享受小家伙本色的可爱便擦肩而过了,一般这种情况下,豆豆会回头看看我,可能是想知道“人家为什么不理我嗫?”,但还是会继续和下一个人“byebye”;有的人本来木然前行,无意间看到有如此可爱的小人和自己打招呼,像是收获了意外的惊喜,便回应了Bye Bye;有了这样的鼓励,他便再也停止不下“bye bye”工程了,头也不回的,径直跑向下一个目标。

              遇见小孩子的时候,豆豆会特别激动的跑上去想要和对方握手,但是因为还太小,掌握不了轻重,加之过分的热情,结果往往不是把对方小孩子吓到,不敢和他握手,就是遭至对方家长的投诉,说太用力了,弄痛自己的小孩子了。我呢,会说:“豆豆是喜欢你们家小朋友呢。”,然后对豆豆说:“豆豆,轻一点哦,来,抱一抱小朋友”。这样,在对方小朋友以及家长无法拒绝的情况下,鼓励着豆豆小朋友的热情。

              有时候我会很担心,小朋友天性如此的热情,在成长过程中,可能会遭遇到很多的冷遇,那样会不会让他很有挫折感,让他身上的这份热情就此被慢慢的扼杀了呢?

              我给老爸写mail提到了这个,老爸告诉我,那就是为什么一个人在成长的每一个阶段都应该有能够和自己共同承担,并且能够共同认同的朋友。因为在那个圈子里,你是没有办法维护他的,而他的那些朋友,能够帮助你去鼓励他对人热情,去安抚他,保护他。

              所以,那时,我对朋友的定义增加了一条:那些能够帮助你维护真我的人。

              豆豆最近认识了一个老朋友,是我带他在家附近的星巴克小憩的时候认识的一个老头子,因为他总是能够特别夸张的回应豆豆的bye bye,所有豆豆几乎每天都会惦记着去那家星巴克看看。

              新年快乐!

              ....................................................................................................................................................................................

              华工大深圳 余锦全 

              一年真的就这样过去了。回过头来,我问自己究竟这一年真正学过了些什么,我发现原来跟我的目标还很远很远。我再细想一下,我究竟每个月都在做什么,我发现我的原来生活还是蛮充实的。开学的时候组织了一下班里的活动,然后在实验室里面学了一点点东西,之后又忙活考试。原来这个学期就这么过去。呵呵~~~~在此,希望各位生活幸福、快乐! 

              Happy New year! 

              Best wishes!

              ....................................................................................................................................................................................

              清华大学 赵晨龙

              我来接着!

              在这一年,我觉得我最大的收获是两个:一是学会了感恩,二是学会了奋斗. 

              一直都觉得咱们大使团是很不错的集体,因为在这里能体会到奋斗的力量,闻到阳光的味道,能够认真地思索和分享。希望大家能在新的一年里,顺利实现自己心中的梦想!当然了,更要祝大家期末能够取得不错的成绩!
              ....................................................................................................................................................................................

              东华大学 刘晓洁

              几天没打开邮件了 忽然间收到大家的祝福和分享 无论是文字 照片 还是经历(尤其是可爱的豆豆^^) 倍感幸福~ 有你们在真好

              愿大家新年快乐 事事顺利 梦想成真~

              ....................................................................................................................................................................................

              东北大学 袁中甲

              各位战友:

              突发奇想的用假期学到的SWOT分析为这次疯狂的行动做了一个草率的收尾。2008对我来说是一个幸运却充满变数的数字,如果可以我会把这个组合买为彩票留作纪念:5.12汶川大地震时那声嘶力竭的呐喊、8.08北京奥运会现场经历了永生难忘的开幕式、10.30起起伏伏中得到了最后保研的消息、11.6走进了施耐德实验室,真正成为实验室主人的一份子,丛哥也成功的升级为师兄.

              还清楚地记得上次我们北京相聚的时候郭经理在上电梯时对我们说的一句话:“大家以后都是一家人了,还分什么你我”。所以和大家一样我也特别喜欢战友、兄弟姐妹这样的称呼。一年来我们都在SE给我们的舞台上展示着不同的自我,收获着相同的果实——成长。   

              ..................................................................................................................................................................................

              东北大学 刘婷:

              两天的滑雪归来,腰也酸了,腿也疼了,可是打开邮箱,看到来自大家都祝福,顿时精神抖擞。虽然滑过很多次雪,但是内心中还是充满了恐惧,不过,即使这样,我还是在不断的鼓励自己,在紧张中,去体会它,现在已经习惯了中级雪道的速度。很遗憾的是,今年依然没有去尝试高级道,据说,第一次下来,仿佛从地球上掉下去的下坠感。希望在明年,可以有信心和勇气去挑战新的高度。

              ....................................................................................................................................................................................

              东北大学 丛文卓                         

              我想死你们啦

              在成为施耐德校园大使和在施耐德实习的日子里,我收获了友谊、分享。大家在做活动时分享经验,加深友谊,还有晓波、亚敏、陶媛、石洋对我们潜力的挖掘和有效的指导,让我感觉到了我们这个大家庭的“和谐”。

              ....................................................................................................................................................................................

              华南理工大学 黄梦捷

              ^_^大家新年快乐!新年新气象哦!

              一直喜欢自己努力去争取一些东西,让自己的生活更加有意义和多姿多彩。也借这张卡片祝大家新的一年都能找到能够beauty your life的小鹿,祝大家美梦成真!

              .....................................................................................................................................................................................

              中国石油大学华东 赵凯

              打开邮箱看到了这么多的祝福,真是很激动,真真切切的感受到不止我和巍巍两个人,还有那么多人,真的非常感谢施耐德能够让我加入这个集体,不仅仅是可以看到自己的提高,更重要的是收获了很多的惊喜,很希望能跟大家再聚在一起。

              ...................................................................................................................................................................................

              上海交大  张轶

              暑假在施耐德实习的经历十分宝贵,对我的帮助远远不只是简历上500强公司的实习经历,其更多的意义在于,我参与到项目中,了解如何负责一个项目,得到公司同事的指导和帮助,以及许多为人处世的道理。 “因为有你,心存感激”,我们相互扶持,相互鼓励,去实现我们的梦想。良好的心态加上感恩的心,我们就能找到属于自己的快乐和平衡。

              .....................................................................................................................................................................................

              上海交大 黎旻骁 

              2008也是我们CA们工作的第一年,我们中的很多人虽然未曾见面,但是我们已经在晓波、亚敏的带领下共同工作过了,我们中间,有的学校开设了新的联合实验室,有的举办了施耐德主题讲座或者圆桌会议,我们还一起把施耐德的节能增效大赛摆上了中国高校这个巨大的舞台,我们中间的很多人也作为暑期实习生,做了一些更具体的部门工作……如果每一项工作都是一场战斗,我真的觉得我们是一个有战斗力的集体,同时我们每个人也能在每场战斗中收获帮助自己成长的宝贵经验,能成为这个集体中一员,我感到光荣和责任。

              说实话,我这个快工作了人真的是既紧张又激动,我不知道未来会怎么样,但我愿意让这种不确定性刺激我向前,去把生活变的更好。

              ....................................................................................................................................................................................

              王洁  同济大学

              每天打开邮箱都有来自四面八方的祝福和分享,感觉幸福极了。希望这个传统可以一直延续下去,没准可以出本书,名字就叫“后大使时代”。

              找工作的日子和金融危机在国内发作的日子基本同时到来。其间,施耐德的校园活动有三场,还有节能大赛的宣传,还有导师课题组的结题报告要写,自己充分展示了三心二意的统筹协调能力,终于终于,一件件事情尘埃落定。明白,时间真的是海绵,只要你挤,总是有的。

              总觉得自己懂得太少,会得太少,于是忙碌,于是奋斗。多灾多难于是我们万众一心。个人如此,国家也是如此。希望09年你牛我牛,我们的国家也牛起来。

              We Are One!

                
               
              了解更多

              了解更多 

              合作院校

              • 清华大学
              • 北京大学
              • 上海交通大学
              • 上海海事大学
              • 上海东华大学
              • 上海大学
              • 华北电力大学
              • 中国矿业大学
              • 中国石油大学
              • 东南大学
              • 东北大学
              • 天津大学
              • 同济大学
              • 西安交通大学
              • 哈工大深圳研究院
              • 西南交通大学
              • 华南理工大学
              • 重庆大学
              • 南京工业职业学院
              • 南京工程学院
               
               
               
               

              施耐德电气高校合作项目部
              电话:8610 84346699
              传真:8610 65037422
              Email:university.program@
              schneider-electric.com