在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
高校合作专区
               
               
               

              梦婕的奥运志愿者之旅

              华南理工大学

               
               

              我的奥运之旅

              line 

              经过重重选拔,我非常荣幸地成为80名广东志愿者之一,被分配到水立方的交通服务业务口工作。

              • 接到录取通知书

              我在广州三寓宾馆培训那天接到了奥运志愿者的录取通知书。我当时的心情是喜忧参半的,因为我和一群女生同时被分到了交通服务业务口。一看到“交通”两个字,就无法不与日晒雨淋联想在一起,我们还担心着是不是没有机会进场馆,成为那种离比赛最近却离比赛最远的人。但是毕竟我们是去服务奥运,不是去看奥运比赛的,而且代表广东去北京已经挺不容易,所以我们也不敢有怨言。但我们还是纳闷着:为什么被分配到交通服务业务口的都是女生(又苦又累的活不应该是男生比较多嘛),而且英语都不错,还有不少小语种和海外留学的同学,于是我们在不停地幻想和揣测着我们的具体工作中,踏上了去北京的火车。后来上岗之后我才发现:其实我们是最最幸福的岗位了,嘻嘻...

              我的奥运之旅

              • 运动员入口处分享运动员的喜悦

              我们交通服务业务口的主要工作就是在运动员入口,贵宾入口,技术官员入口,及媒体入口处轮岗,提供一些语言上的服务。

              我最喜欢运动员和贵宾咨询台两个岗位。运动员就不用说了,每天到场馆的运动员都从我们旁边走过,跟他们打打招呼是我们最大的乐趣。大多数运动员都相当地友好。有一次我和一位同事撑着伞路过运动员入口,突然发现一群迎面走来的Aruba国家的运动员都看着我们诡异地笑,我们觉得很奇怪。转身一看,才发现他们的教练正半蹲着他高大的身躯躲在我们伞下呢。我惊奇地问他:”is it very hot?”他的表情非常调皮:“yeah, Beijing is very hot. No, you are so pretty , both of you”我们有点被他的友好所惊呆了,他还掏出pins送给我们。后来我两次在运动员入口看到他,他都非常幽默,比如偶尔下车之后抢着排在身份验证的最前面,得意洋洋的样子,可以感觉得到他们来北京比赛是多么惬意。Aruba是一个小岛国,来参加奥运对他们而言真的是一次不错的旅行。

              我们在运动员岗的时候都挺直腰杆站在那边,看到自己仰慕的运动员也最多只是打声招呼,回来之后很多人都问我有没有菲尔普斯郭晶晶的签名或合影,我说没有,他们都说很遗憾。但是其实我心里是美滋滋的,因为我已经把他们的音容像影片一样深深地印在我的脑海里了。

              我唯一的一次与运动员合影是在我没上岗的时候,女子双人10米跳台亚军得主澳大利亚的梅丽莎吴,她赛后在门口等待她的父母,停留了相对比较长的时间,我祝贺她获得可喜的成绩。她才14岁,长得非常地漂亮,很像一个洋娃娃,笑起来真是一个小天使。

              我的奥运之旅


              • 贵宾入口平静地面对电视上的名人

              8.9.是水立方正式比赛的第一天,那天我刚好轮到贵宾咨询台的工作,就是在贵宾入口处为贵宾提供订车即时服务的。没有任何事先的预兆,美国总统布什伴着一群保安出现在了贵宾入口处的大厅。同事跟我说,布什来了。我猛地抬头一看,布什刚好回过头来,他看上去比电视上要老一些。我心里感觉到一震,但是几个志愿者都一样,平静地站在那边,保持着微笑。

              贵宾口的工作真的可以把我们锻炼成看到谁都可以平静以待的。还有一次,我们看到礼宾们赠送一个中国特色的小礼品给一位嘉宾,我旁边的同事说,他长得很像比尔。盖茨啊。回头他走了之后,我们问了礼宾,果然那个人就是盖茨。

              在贵宾口虽然可以看到很多国家领导人,商界名人,娱乐界名人等,但是压力也是很大的。

              因为贵宾们的任何抱怨都可能影响到国际奥组委对这届奥运会的评价。有一天晚上,看完跳水比赛,贵宾都纷纷涌出比赛大厅,却被滞留在了贵宾入口处。因为外面突然下起很大的雨,他们都没有雨具,无法出去场馆外约200米的贵宾上下车点乘车。由于没有一次性雨衣,我们仅有的4个志愿者就拿起雨伞一趟趟地往外送,而且雨伞太小,大多都只是遮到贵宾,自己都是暴露在雨中的。几趟下来,我们都冷得发抖,但是看到贵宾被送走,入口处人渐渐散去,心里还是有说不出的暖意的。

              • 志愿者受褒扬不容易

              我的奥运之旅有一次在媒体入口,有个媒体的身份注册卡出了点问题,她问我注册办公室怎么走,一时不太清楚的我有点指错方向。她走后同事提醒我,我才跑出去找她,发现她正在茫然地准备求助。她看到我回去找她非常高兴,她说:“thanks for coming back for me, the volunteers here are the best I have ever seen.”当时听到她的夸奖,我心里真的比喝蜜还甜。因为志愿者的工作其实挺累,但是很多时候却难以得到别人的理解。很多人都认为志愿者必须什么都懂,无法回答他们的问题或回答错误就会非常生气。但其实志愿者都只是熟悉自己的服务范围,我就被观众问过从水立方去北京哪里怎么乘车比较方便,像这种问题对于我这个京外志愿者,在北京还常常摸不着北的人,实在太有难度了。所以我觉得一方面志愿者应不断提高自身素质,但另一方面对于受服务的人,也应该多多体谅志愿者的艰辛,这样才能共同促进我国志愿者事业的发展。

              闭幕式那天晚上,我们在清华大礼堂与清华同学一起观看闭幕式。当看到志愿者代表上台接受鲜花和掌声时,我的心情是无比的激动。那几个代表里面有一位就是代表清华和水立方的我们服务口的小队长李杰同学,看着他就想起我们一起工作的点点滴滴,想起无论日晒雨淋我们交通口的同学都坚守岗位,怕弄脏贵宾的车宁可任大雨拍打也不到车里躲着;想起累的时候大家“不顾形象”地趴在桌上睡成一片;想起我们一起出游什刹海划船的欢乐和笑声,不禁控制不住自己的眼泪,那是回忆的眼泪,欣慰的眼泪,不舍的眼泪。。。

              水立方,永恒的回忆,在心里珍藏。
               

                
               
              了解更多

              了解更多 

              合作院校

              • 清华大学
              • 北京大学
              • 上海交通大学
              • 上海海事大学
              • 上海东华大学
              • 上海大学
              • 华北电力大学
              • 中国矿业大学
              • 中国石油大学
              • 东南大学
              • 东北大学
              • 天津大学
              • 同济大学
              • 西安交通大学
              • 哈工大深圳研究院
              • 西南交通大学
              • 华南理工大学
              • 重庆大学
              • 南京工业职业学院
              • 南京工程学院
               
               
               
               

              施耐德电气高校合作项目部
              电话:8610 84346699
              传真:8610 65037422
              Email:university.program@
              schneider-electric.com