• Default Alternative Text

    可持续发展服务

    端到端企业可持续发展解决方案

    • 案例分析: 我们帮助亚洲最大的垃圾焚烧发电厂获得碳减排收益

      我们帮助上海城投集团旗下的老港垃圾焚烧发电厂开发和交易温室气体减排量,将客户的低碳优势转化为财务收益。我们采用全新的收益分享合作模式,帮助客户减少减排量开发和交易风险、同时提高碳资产收益。

      A man using a tablet in front of a nearly finished constructed building, internet of things, smart city.
      Two business men in suits shaking hands, sustainability in business, sustainability consulting.

      挑战

      提高企业透明度的呼声日益高涨。 在可持续发展的指标方面,您需要满足股东、客户、员工以及利益相关方的要求。 您需要制定战略,部署节能增效项目,实现可以衡量的成果。 您需要缓解风险、促进创新并改善财务状况。
      Aerial view of the Chicago skyline at night, smart city, city scape

      端到端企业可持续发展解决方案

      从战略设计、收集并分析企业可持续发展数据,到交付项目,以帮助客户实现可持续发展目标,我们将为您提供全程服务。

      选择与施耐德电气合作的原因

      • Default Alternative Text 制定可持续发展战略 我们实施综合战略,帮助客户了解当前状况,远景目标以及如何实现这些目标。
      • EcoXpert icon 实现节能增效,维持成效 我们贯彻实施解决方案,降低能耗、减少浪费、节约用水,并帮助客户实现可持续发展目标。 我们将继续监督并公布成效,确保持续进展,提高新的效率。

      行业数据

      • SE Default icon 84% 的执行总裁表示,董事会层面已对可持续发展议题进行讨论,并已采取相应行动。
      • SE Default icon 76% 的执行总裁相信,将可持续发展标准纳入核心业务有助于增加企业收益,创造全新的业务机会。
      • SE Default icon 93% 的执行总裁相信,与单纯衡量企业财务业绩相比,衡量企业的总体影响有助于加强企业决策效力,提升企业声誉。
      • SE Default icon 自 2006 年起,入选碳资讯披露领先指数(CDLI)的企业所获得的效益比全球 500 强企业高出逾一倍。