我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
[Q&A]C9系列的微断是否具有限流特性?

具备三级限流特性。

固态继电器SSP1***BDS诊断报警输出的触发条件是什么?

SSP1 面板按键说明如下: Alarm报警输出的触发条件分为以下4种情况: 1、当测试按钮未按下,控制电源故障,负载输出导通 2、当测试按钮未按下,控制电源导通,负载输出电路断开或检测到短路 3、当测试按钮未按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路 4、当测试按钮按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路

M262中两个Sercos III从站设备之间最大的间隔距离是多少米?

M262中两个Sercos III从站设备之间最大的间隔距离是100米。

TM3BCEIP 等总线耦合器如何恢复出厂设置?

恢复出厂设置的操作步骤如下: 1) 对总线耦合器断电; 2) 断开所有通讯电缆; 3) 将两个旋转开关设置到位置 8 (箭头朝下); 4) 对总线耦合器加电; 5) 等待至少 30 秒; 6) 将两个旋转开关设置到位置 0 (箭头朝上); 7) 对总线耦合器断电; 8) 对总线耦合器加电。

在一个Unity项目中可以配置多少BMENOC0321?

M580系统的本地机架最多可以使用2个BMENOC0321模块,提供控制网络和现场设备之间的以太网透明性。 注意:如果两个BMENOC0321在同一个机架上,可能只有一个IP可以启用。 注意:BMENOC0321也可以在M580热备份系统中使用。M580热备份使用两个物理模块。一个在主机架,另一个在备用机架。

P3保护装置开关量输出A1在eSeup软件中对应哪个继电输出?

在输出矩阵中,对应的继电输出口为:Signal relay,具体参考下图:

Tesys D系列接触器后缀S335代表什么意思?

Tesys D系列接触器后缀S335具体含义如下: 接触器的塑料已由官方认证机构进行测试,并符合IEC60335-2-42标准。

VPIS-VO和VPIS (Without VO)的区别?

VPIS分为三个版本,分别为VPIS-V1、VPIS-V2、VPIS-V3。 1、VPIS-V1版本已经停产,目前用VPIS-V2 Without vo类型替换; 2、VPIS-V2版本部分在售,它分为两类产品:VPIS-V2-vo(With vo)带电压输出功能和VPIS-V2(Without vo)不带电压输出功能;...

查看更多
热门视频FAQ热门视频
查看更多
常问通用知识基本知识
如何在LXM28伺服中设置Modbus设备地址?

LXM28伺服中设置Modbus地址是P3-00。 出厂设置为127,可设置范围值1~247。

RCA+IC65系列断路器可以配A9A27005类的手柄吗?

RCA类控制命令元器件不能配延伸旋转手柄。

在NSX/NSXm/NS等塑壳断路器型号中Mic代表什么含义?

塑壳型号中Mic为电子脱扣单元Micrologic的缩写。

如何理解仪表的测量类别?

以下是GB4793.1和IEC61010-1标准对于仪表的测量类别的定义:

NSX和NS的插入式套件能通用吗?

NSX和NS的插入式套件不能通用。

ICT+LED可以加辅助触点吗?

ICT+LED不可以加辅助触点。

[Q&A]MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案的安装尺寸是多少?

MT08-63H型断路器3台缆绳联锁方案,其固定板间的最大距离 ( 垂直或水平 ): 1 000mm,缆绳的弯曲半径不小于 100mm。 详细尺寸见下图:

MT(H、L)型空气断路器的机械联锁(两进线+一备用)具体如何理解?

作为控制备用回路的MT断路器,只有在2台控制主进线的MT断路器都分断的情况下,才能合闸;只要有1台控制主进线的MT断路器合闸,备用回路的MT断路器不可以合闸。

查看更多