{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
两进线一母联系统中,若母联使用的是MT三极空气断路器配Micrologic 6.0和TCE外部互感器,能否正常工作?
问题描述:
两进线一母联系统中,若母联使用的是MT三极空气断路器配Micrologic 6.0和TCE外部互感器,能否正常工作?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:
可以。由于母联断路器位置特殊,相当于电源上进和下进两种方式并存。由于在上进线时,TCE互感器H2端对电源侧,H1端对负载侧。而下进时H1对电源侧,H2对负载侧。所以只要保证一种进线方式正确,就可以满足TCE的方向要求。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: