{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
[Q&A]EZD160/250如何选择相间隔板?
所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

EZD160/250E25kA/M36kA3极固定式及其插入式,M36kA)电动机保护产品都是厚度为60mm的产品,相间隔板为EZDFASB2,一组2个。

EZD160/250E25kA/M36kA4极固定式及其插入式,S50kA)产品,漏电保护断路器,以及S50kA)电动机保护断路器都是厚度为68mm的产品,相间隔板为:

EZDFASB3PN,用于3极,一组2个;

EZDFASB4PN,用于4极,一组3个;




是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: