undefined [object Object]
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Multi9和Acti9中C65-DC直流微断最大/最小工作电压是多少?
问题描述:
Multi9和Acti9中C65-DC直流微断最大/最小工作电压是多少?

所属产品线:
C65N/H/L-DC

解决方法:

产品名称及级数
C65N-DC(1P/2P)
C65H-DC(1P/2P)
C65L-DC (1P/2P)
最大工作电压

1P:60V DC

2P:125V DC

1P:125V DC

2P:250V DC

1P:220V DC

2P:500V DC
最小工作电压

12V DC
12V DC
12V DC


备注:以上最大/最小工作电压适用于Multi9和Acti9中IP/2P的C65-DC直流微断。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: