{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
[Q&A]Vijeo Designer V6.2 通过防火墙下载程序
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

编辑器所在的 PC 和目标机器可以使用 FTP 命令来下载、上载和传输数据。为了使 Vijeo-Designer 的 FTP 命令流能够自由地通过防火墙,必须先配置防火墙,使它允许使用端口600113777 的 FTP 命令通过。

当正确配置防火墙后,在 PC 和目标机器之间,可以通过网络和防火墙下载和上载用户应用程序,或传输数据。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: