浏览常见问题解答

Video: 急停拉线开关如何安装和调试?

发布日期: 16 九月 2020

问题描述:

急停拉线开关如何安装和调试。

所属产品线:

Preventa XY2C 急停拉线开关

解决方法:

介绍了急停拉线开关的安装和调试:

安装:1.通过固定螺丝将开关本体固定在固定支撑装置上;

            2.将拉线支撑件牢固地固定到固定支撑装置上;

            3.将末端弹簧连接到固定支撑装置上;

            4.使用拉线夹子将拉线连接到末端弹簧;

            5.将拉线穿过所有拉线支撑件及滑轮;

            6.使用拉线夹子将拉线连接到螺丝扣;

             7.使用拉线夹子将螺丝扣由拉线通过拉线支撑件连接到急停拉线开关。

调试:1.在按钮处将拉线剪到适当的长度,保留足够的剥线长度,方便收卷;

             2.将拉线装入张紧器中,拉线露出大约10mm;

             3.旋转调节螺母,直到指示处于中间位置;

             4.按下复位按钮使开关复位:您将会听到' 咔' 的一声;

             5.拉动拉线以使开关动作;

             6.再次重复步骤 4 和 5;

             7.检查开关状态指示的位置,如有需要,重复步骤 3 到 6;

             8.松开拉线:用手指推动张紧器钩环,然后基于允许的最大温度误差,根据要求松开螺母。

订阅我们:

全球官网:

https://www.se.com/ww/en

博客:

https://blog.schneider-electric.com

领英:

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。