欢迎访问施耐德电气网站
产品信息主页 opens in new Window
按主要系列浏览产品
了解全部软件
请转至下载中心
解决方案首页
选择产品 - 轻松无比
服务主页
特色服务
特色工具
数字化能力
特色顾问
立即注册您的产品!
查看所有支持
其他链接
扫码获取在线客服支持
关于我们
2021年施耐德电气创新峰会
选择您的所在地
Most Common Destinations
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East and Africa
North America
我们的品牌
Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
浏览常见问题解答
问题描述:
如何进行Acti9 iC65断路器漏电附件的测试?
所属产品线:
Vigi iC65
解决方法:
本视频将介绍一种漏电附件最简易的检测方法,试验按钮测试。对IC65 1P+N和2P漏电产品,应在断路器进线端的P和N之间接入单相220V交流电,将产品合闸,轻按试验按钮,如产品立即脱扣,则功能OK,如产品不脱扣,则功能NG;对IC65 3P和4P的漏电产品,同样在断路器进线端的接入三相380V交流电压,将产品合闸,轻按试验按钮,通过产品是否脱扣来判断功能是否异常。
需要特别注意的是,有的用户没有三相380V交流电源条件,仅使用单相220V交流电源来判断产品是否脱扣,这种方法是错误的。因为对3/4P产品,在220V交流电压下,即使是OK产品测试回路的漏电流值也可能会小于产品的漏电脱扣阀值,表现为试验按钮不脱扣,将OK产品误判为NG产品。目前,仅对3P和4P 30mA瞬动型电子式漏保,可以在进线端的L1和L2两相(对3P产品就是从左到右的两相,对4P产品就是中间的两相)输入单相220V交流电,试验按钮测试不会出现功能误判。其他4P系列30mA电磁式,以及100mA,300mA的电子及电磁式漏保,输入单相220V交流电均会出现试验按钮误判,请大家特别注意!