所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
可以,在Vijeo Designer中启用NAT,设置路由IP地址,使用控制端口6001,数据端口13777即可通过路由器下载程序。安装有 Vijeo Designer 的电脑与目标机器之间不能有任何过滤系统或者防火墙阻止网络通信。
是否有帮助?
{}
可以,在Vijeo Designer中启用NAT,设置路由IP地址,使用控制端口6001,数据端口13777即可通过路由器下载程序。安装有 Vijeo Designer 的电脑与目标机器之间不能有任何过滤系统或者防火墙阻止网络通信。
是否有帮助?