{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
M221带PTO快速输出是源型还是漏型,如何与23D连接?
问题描述:
M221带PTO快速输出是源型还是漏型,如何与23D连接?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M221快速输出是源型的,必须按PNP输出与LXM23接线,V+接24V电源,Q0串联一个1.2K电阻接23D伺服36脚,Q2串联一个1.2K电阻接23D伺服接43脚,23D伺服的37和41接V-同时接电源的24V0。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: