问题描述:
Vigi EZD系列带漏电保护塑壳断路器因漏电故障发生脱扣后,如何实现故障复位?所属产品线:
EasyPact EZD解决方法:
Vigi EZD 160~250系列产品在发生漏电故障脱扣后,可直接把操作手柄拨到分闸位置以实现故障复位;而Vigi EZD 400~630系列产品发生漏电故障脱扣后,需要先按下断路器正面的“R”键,再把操作手柄拨到分闸位置,才能实现故障复位。
Vigi EZD系列塑壳断路器实现漏电故障复位后,漏电机械指示和漏电报警触点(ALV)将自动恢复到正常位置。
是否有帮助?